03.August 2007 |  Siemens hat die Leistungskraft einer Dampfstation in ein normales Bügeleisen gepackt. Der „slider SQ3 steam generator“ arbeitet mit 3000 Watt und ist das weltweit stärkste Bügeleisen. Im Inneren steckt ein Dampfgenerator, der mit 70 Gramm Dauerdampf pro Minute selbst stark zerknitterte Jeans- oder Leinenstoffe glättet. Das Gerät besitzt damit die Vorteile einer wesentlich schwereren und deutlich teureren Dampfbügelstation mit separatem Wassertank. Es verbraucht nicht mehr Energie als weniger leistungsstarke Bügeleisen, weil die Aufheizperioden deutlich kürzer und der Stromverbrauch dabei geringer ist.
Die Besonderheit des Bügeleisens ist ein Motor im Inneren des Wassertanks. Er treibt eine Pumpe an, die dann die große Dampfmenge durch die Löcher in der Sohle befördert. Als Dampfstoß schafft das System sogar 150 Gramm Wasserdampf pro Minute. Wegen des Motors lässt der Power-Dampf auch bei sinkendem Wasserstand nicht nach. Das ist bei herkömmlichen Dampfbügeleisen meist der Fall. Beim Bügeln genügt ein Druck auf einen Schalter am Griff und konstanter Dampf hilft beim G lätten der Wäsche . Die Menge kann über ein Stellrad geregelt werden.
Der Wassertank fasst 350 Milliliter. Das ist zwar deutlich weniger als Dampfstationen vorweisen können, aber bei diesen ist das Auffüllen relativ zeitaufwändig: Dampfstationen müssen erst drucklos gemacht werden, bevor Wasser nachgefüllt werden kann. Danach dauert es bis zu acht Minuten, bis sich der Druck von zwei oder mehr Bar wieder aufgebaut hat. In dem neuen Bügeleisen muss zwar häufiger Wasser nachgefüllt werden, aber der Dampf steht sofort nach dem Aufheizen zur Verfügung. Der slider SQ3 steam generator kann mit normalem Leitungswasser befüllt werden. Das Gerät hat eine vierfache Reinigungsfunktion, die in mehreren Stufen auch größere Kalkmengen entfernen kann. Drei Entkalkungsampullen werden mitgeliefert. Es ist zudem mit einer automatischen Abschaltung versehen. Wenn es auf der Sohle auf dem Bügelbrett stehen bleibt, schaltet es sich nach 30 Sekunden aus. Auch nach acht Minuten auf der Ablage oder auf dem Heck schaltet es ab. Das Gerät kostet 160 Euro.
Reference Number: IN 2007.08.2d
Siemens Technikkommunikation
Herr Dr. Norbert Aschenbrenner
Tel:Â +49 (89) 636-33438
Fax:Â +49 (89) 636-35292