Skip to Content

www.siemens.com
Siemens AG

Skip over Language Selection

Change language to

Skip over Primary Navigation

Primary Navigation

Skip over secondary navigation

Secondary navigation

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact

Skip over Search

 

Breitband-Daten optisch im Haus übertragen

22.März 2007 | Für den Aufbau von Heimnetzwerken haben Siemens und Infineon eine einfache breitbandige Übertragungstechnik entwickelt. Sie basiert auf optischen Polymerkabeln, die sich ohne Fachkenntnisse selbst verlegen und installieren lassen. Ähnlich wie bei der Glasfaser überträgt das System die Daten mit Lichtwellen.

Die optische Übertragungstechnik erlaubt heute problemlos eine konstante Datenrate von 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) und ist somit für Internet-Fernsehen, HD-TV und Video-on-Demand geeignet. Die Qualität ist genauso hoch wie bei der Verkabelung per Kupferleitung. Weil die Kabel aus Kunststoff unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Wellen sind, wird der Datenstrom durch elektrische Geräte in der Umgebung nicht gestört. Die Polymerkabel sind nur rund 1,5 Millimeter dick und können daher beispielsweise unter Teppichen verlegt werden. Ihre Handhabung ist denkbar einfach: Der Nutzer misst einfach die benötigte Länge, schneidet die Kabel mit einem mitgelieferten Werkzeug ab und klemmt diese in die vorgesehenen Buchsen. Ein Stecker ist dabei nicht notwendig.

Heute vertreibt die Deutsche Telekom das Komplettset Speedport OptoLAN, bestehend aus zwei optischen LAN-Adaptern, LAN-Kabeln und 30 Meter Polymerkabel für 149 Euro. Damit können bereits einzelne Strecken mit Polymerkabeln ausgestattet werden. Im LAN-Adapter werden dann elektrische in optische und optische in elektrische Signale konvertiert. An der Integration solcher Adapter in Set-Top-Boxen und DSL-Router wird bereits gearbeitet.

Forscher von Siemens Corporate Technology in München und von Infineon arbeiten bereits an einer breitbandigeren Übertragung. Ein Gigabit pro Sekunde können sie mit Polymerkabeln im Labor heute schon über eine Entfernung von 100 Metern übertragen. Sogar die Übertragung noch größerer Datenmengen von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde ist mit optimierten Polymerkabeln möglich. Daran wird momentan noch geforscht.

 
 
icon: up

Reference Number: IN 2007.03.6d

Ansprechpartner:

Siemens Technikkommunikation
Herr Dr. Norbert Aschenbrenner

Tel: +49 (89) 636-33438
Fax: +49 (89) 636-35292

norbert.aschenbrenner@siemens.com

 
 

Kontakt

Siemens Technologie- und Innovationskommunikation

Herr Dr. Norbert Aschenbrenner
Wittelsbacherplatz 2
D-80333  Munchen

Tel: +49 (89) 636-33438
Fax: +49 (89) 636-35292

norbert.aschenbrenner@siemens.com