Szenario 2015: Die Ware Energie
Mit Brennstoffzellen können Privatleute künftig Strom (und Wärme) selbst erzeugen. Die Liberalisierung des Markts macht Energie zum frei handelbaren Gut. Auch der Handel mit Emissionsrechten wird an den Börsen Einzug halten
zum Szenario
Dezentrale Energieversorgung und Brennstoffzellen
Unsere Energielandschaft wird sich in den kommenden Jahren drastisch verändern. Die Liberalisierung der Märkte und die Anstrengungen zur Reduzierung der Treibhausgase führen zu einer Dezentralisierung der Stromerzeugung. In diesem Szenario spielen Brennstoffzellen eine bedeutende Rolle
zu den Brennstoffzellen
Experten-Interview mit Manfred Remmel, Vorstand Multi-Utility RWE
"Ich glaube an die Brennstoffzelle", so das Credo von Manfred Remmel, seit Oktober 2000 im RWE-Vorstand verantwortlich für das Ressort Multi Utility, also die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
zum Interview
IT in der Energietechnik: Das virtuelle Kraftwerk
Die Informations- und Kommunikationstechnik wird im Kraftwerksmanagement des 21. Jahrhunderts der Schlüssel zum Erfolg sein. Sie ist z.B. unabdingbar, um unterschiedlichste Energieerzeuger zu einem engen Verbund – einem virtuellen Kraftwerk – zusammenzuschließen
zu virtuellen Kraftwerken
Wirkungsgraderhöhung: Die Macht der kleinen Schritte
Kraftwerksturbinen leisten immer mehr und verbrauchen dabei immer weniger Kohle oder Gas. Ein Ende des Fortschritts ist noch nicht in Sicht, doch der Aufwand steigt
zum Wirkungsgrad
Supraleitung: Widerstand zwecklos
Die Euphorie war groß, die Ernüchterung ebenfalls: Es ist stiller geworden um die Supraleiter, die elektrischen Strom verlustfrei transportieren und vor zehn Jahren als Revolution der Energietechnik gefeiert wurden. Doch jetzt sind endlich kommerzielle Anwendungen in Sicht
zur Supraleitung
Emissionszertifikate: Eine neue Geschäftschance?
Klimaschädliche Gase könnten sich bald als lohnende Geldquelle und Fundus neuer Geschäftspotenziale erweisen, wenn der rechtsverbindliche Handel mit Emissionsrechten Wirklichkeit wird. Mit dem Kompromiss der Weltklimakonferenz in Marrakesch wurde im November 2001 das Fundament hierfür gelegt
zum Emissionshandel
auf den Punkt ...
Entwicklungen, Leute, Links, Literatur
zur Übersicht