Personalisierung
auf den Punkt ...
▄ Personalisierung ist einer der Trends in der Konsumgüterindustrie. Experten erwarten eine bessere Kundenbindung und damit echte Wettbewerbsvorteile für Unternehmen, die personalisierbare Produkte anbieten
mehr unter Trends, im Interview und bei Fakten und Prognosen
▄ Für Personalisierung eignen sich viele Dinge des täglichen Lebens; das Spektrum reicht von Web-Seiten für das Online-Shopping, über Computerbenutzeroberflächen, Mobiltelefone oder Autos sowie die individuelle elektronische Ausstattung des Zuhauses. Dank RFID-Technik und Machine-to-Machine-Kommunikation erhalten auch leblose Objekte eine Identität und Kommunikationsfähigkeit mehr unter Trends und RFID
▄ Benutzer verändern Produkte, indem sie Einstellungen nach ihren Wünschen vornehmen. Es gibt auch Systeme, die das Benutzerverhalten analysieren und Vorschläge für automatische Anpassungen machen. Dabei müssen die Anwender Veränderungen immer kontrollieren können. Personalisierung muss zudem einen klar erkennbaren Mehrwert haben mehr
▄ Avatare – etwa für Handys – stellen eine besondere persönliche Beziehung zum Anwender her. Sie sollen Spaß bei der Benutzung machen und die Bedienung erleichtern mehr
▄ Große Bedeutung hat Personalisierung im Gesundheitswesen. Künftig werden Patientendaten intelligent aufbereitet für die Diagnose zur Verfügung stehen und die Entscheidungen von Ärzten erleichtern. Solche Informationen werden auch über Gesundheitskarten zugänglich sein. Siemens ist einer der großen Anbieter vernetzter Systeme für Kliniken und Praxen. Ein Pionier der personalisierten Medizin ist das Alegent Health Lakeside Hospital in Omaha, Nebraska, das auf eine Vielzahl von Siemens-Lösungen setzt
mehr unter Personalisierung im Gesundheitswesen und Lakeside Hospital
▄ Zusammen mit US-Forschungseinrichtungen entwickelt Siemens neue Verfahren für die Früherkennung von Tumorzellen mit Hilfe von Nanotechnik, molekularer Bildgebung und Magnetresonanztomographie. Dabei lassen sich auch Informationen über individuelle genetische Veranlagungen berücksichtigen, wie sie das Minilabor quicklab liefern kann mehr
▄ Zugriffsrechte auf individuelle Daten müssen klar geregelt sein. Siemens entwickelt entsprechende Sicherheitstechnologien. Beispielsweise bieten elektronische Patientenakten sogar höhere Transparenz über die Zugriffe auf die Daten als Papierakten mehr
Personalisierung allgemein
Dr. Stefan Schoen, CT IC 7
stefan.schoen@siemens.com
Avatare
Bernd Holz auf der Heide, Com
bernd.hadh@siemens.com
Smart Home
Erich Kamperschroer, Com erich.kamperschroer @siemens.com
Auto
Guido Meier-Arendt, Siemens VDO
guido.meier-arendt @siemens.com
Dr. Hans-Gerd Krekels, Siemens VDO
gerd.krekels@siemens.com
Dr. Nhu Nguyen Thien, Siemens VDO
nhu.nguyen-thien@siemens.com
Objekte mit Persönlichkeit (M2M)
Dr. Carl Udo Maier, CT SM
carl-udo.maier@siemens.com
Marquart Franz, CT SE 2
marquart.franz@siemens.com
Datensicherheit
Dr. Uwe Bork, Com
uwe.bork@siemens.com
Medizintechnische Lösungen
Dr. Dr. Mohammad Naraghi, Med
mohammad.naraghi @siemens.com
Dr. Alok Gupta, Med
alok.gupta@siemens.com
Gesundheitskarte
Werner Braun, Com
wernerbraun@siemens.com
Molekulare Bildgebung
Dr. Christian P. Schultz, Med
christian.p.schultz @siemens.comProf. Dr. Hartmut Wandke
hartmut.wandke @psychologie.hu-berlin.deAmy Protexter, Director Corporate Communications Alegent Health
aprotext@alegent.org
Alegent Health Lakeside Hospital : www.alegent.com/lakeside
Center for Molecular Imaging Research (CMIR):
www.mgh-cmir.org
RFID: www.rfidjournal.com
Future-Store: www.future-store.org
Finkenzeller, K.: RFID-Handbuch. Carl Hanser Verlag, München (2002)
Shepard, St.: RFID. -Hill Professional Publishing, New York (2004)