Szenario 2015: Stets zu Diensten
Mai 2015. Der Augmented-Reality-Spezialist Jan Brenner arbeitet seit kurzem bei einem Dienstleister für weltweiten Fernwartungsservice. Heute muss er einen australischen Truck wieder flottmachen
zum Szenario
Trends: Nur noch Daten reisen
Für die Wettbewerbsfähigkeit einer Firma spielt die Verfügbarkeit ihrer Maschinen und Anlagen die entscheidende Rolle. Eine Wartung aus der Ferne kann Kosten sparen und die Produktion steigern. Siemens verfolgt einen noch weitergehenden Ansatz und will künftig sogar Anlagen via Internet optimieren
zu den Trends
"Höchste Verfügbarkeit dank Fernwartung"
Interview mit Gerald Weiß (46), Leiter Technischer Service Kraftwerke bei Vattenfall Europe. Der gelernte Diplomingenieur ist beim fünftgrößten europäischen Energieversorger für den reibungslosen Betrieb von zehn Kraftwerken mit insgesamt mehr als 12 000 MW installierter Leistung zuständig
zum Interview
Fakten und Prognosen: Vernetzung treibt Fern-Services voran
Fernwartung und damit verbundene Dienstleistungen werden in den nächsten Jahren stark wachsen. Dazu trägt vor allem die Nachfrage nach IT-Dienstleistungen bei
zu Fakten und Prognosen
Kraftwerke und Anlagen: Wartung via Internet
Kommunikationsfähige Industrieanlagen werden zunehmend aus der Ferne überwacht und optimiert: Es reisen die Daten, nicht die Experten. Siemens-Fachleute betreuen Hunderte von Anlagen auf der ganzen Welt via Modem und Internet
zu Kraftwerke und Anlagen
Maschinen und Geräte: Der Bagger am Netz
Mit Diensten aus der Ferne lassen sich Geräte und Maschinen nicht nur überwachen, sondern oft auch reparieren. Bei Störfällen können Siemens-Techniker mit den übermittelten Daten Fehler analysieren und die Servicemannschaft vor Ort optimal vorbereiten
zu Maschinen und Geräte
Videodaten über Handy: Service mit Blickkontakt
Expertenwissen genau dort zur Verfügung zu stellen, wo es gebraucht wird – das ermöglicht eine neue Technik für Video-Liveübertragungen über GSM
zu Videodaten über Handy
Gebäudetechnik: Das ferngesteuerte Kaufhaus
Immer mehr Firmen lassen ihre Gebäudeleittechnik aus der Distanz betreiben. Damit können Sicherheits- und Wachdienste gebündelt und Energiekosten gespart werden. Denn in den Schaltzentralen sitzen Techniker, die wissen, wie man die Systeme so steuert, dass sie optimal und wirtschaftlich arbeiten
zur Gebäudetechnik
Telemedizin: Puls messen via Mobilfunk
Ein Trend in der Medizin ist, Patienten zu Hause per Mobilfunk oder Internet zu betreuen und so manche Arztbesuche überflüssig zu machen und Krankenhausaufenthalte zu verkürzen. Software-Lösungen von Siemens helfen bei der Auswertung, Interpretation und Verwaltung der Daten
zur Telemedizin
"Skandinavien ist der Telemedizin-Pionier"
Interview mit Siri Birgitte Uldal (36). Die Diplom-Ingenieurin arbeitet am Zentrum für Telemedizin der Uniklinik in Tromsø, Norwegen. Uldal ist Präsidentin der Nordic Telemedicine Association, einer Vereinigung der skandinavischen Telemedizin-Gesellschaften
zum Interview
Autos und Züge: Mit Blaulicht und Computer
Dienste aus der Ferne helfen bei Pkw, Lkw und Zügen, frühzeitig mögliche Störfälle zu erkennen. Die Vorteile: Die Stillstandszeiten bei Fuhrparks sinken, und die Kunden erhalten ihre Waren pünktlicher. Ein elektronischer Pfadfinder kann sogar Leben retten
zu Autos und Züge
auf den Punkt ...
Entwicklungen, Leute, Links, Literatur
zur Übersicht