Remote Services
auf den Punkt ...
▄ Dienste aus der Ferne werden künftig eine größere Rolle spielen, weil der Kostendruck auf die Unternehmen steigt und die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen immer wichtiger wird. Mit Siemens-Lösungen können Systeme aller Art kontinuierlich überwacht, Probleme behoben oder dank vorausschauender Wartung sogar vermieden sowie Anlagen in ihrer Leistungsfähigkeit optimiert werden. Auch können die Kunden von den Erkenntnissen profitieren, die Siemens bei der Überwachung ähnlicher Anlagen verschiedener Kunden gewinnt mehr
▄ Die Einsatzgebiete der Fernwartung sind sehr breit. Systeme von Siemens überwachen den Betrieb von Werkzeugmaschinen, medizinischen Großgeräten inKrankenhäusern und Arztpraxen ebenso wie von
Gasturbinen, Kraftwerken und Ölraffinerien in aller Welt. Gleiches gilt für Telekommunikationsnetze und Gebäude sowie für
Fahrzeuge (Pkw, Lkw) und Lokomotiven
▄ Voraussetzungen für Remote Services sind die modernen Kommunikationstechniken, die den nötigen Vernetzungsgrad bieten. Neben einer höheren Computerleistung zur Verarbeitung komplexer Daten bedarf es auch ausgeklügelter Sensoren, die Betriebszustände zuverlässig erfassen mehr
▄ Vorteile sind Einsparungen und eine bessere Anlagenverfügbarkeit, weil Probleme früher erkannt oder rascher gelöst werden. Siemens Power Generation hat etwa in den vergangenen drei Jahren durch vorausschauende Wartung von Gasturbinen Dutzende von Millionen Dollar gespart (sowohl selbst als auch den Kunden). Die Energieerzeugungssparte des Versorgers Vattenfall Europe konnte die Intervalle für eine komplette Wartung der Grundlastkraftwerke um 33 % verlängern mehr unter Trends und Wartung
▄ Grundlegende Bedeutung hat eine sichere Datenübertragung. Sie muss stabil sein und darf nicht von Dritten beeinflusst werden. Ein Remote-Services-System besitzt dazu beispielsweise eigene Server, die über verschlüsselte Leitungen und Firewalls an Kunden und Servicedienstleister über Modem oder Internet (Virtual Private Networks) angebunden sind mehr
▄ Siemens hat auch eine Übertragungstechnik entwickelt, mit der selbst bei sehr geringen Datenraten Töne und Bilder gesendet werden können. Dieser Virtual Service Support erschließt neue Anwendungsmöglichkeiten für Remote Services – etwa via Handy mehr
Remote Services allgemein
Dr. Rainer Speh, PG
rainer.speh@siemens.com
Dr. Erich Niedermayr, CT PP 4
erich.niedermayr @siemens.com
Kraftwerke
Andreas Dobbertin, PG
andreas.dobbertin @siemens.com
Wolfgang Thiel, PG
wolfgang.thiel@siemens.com
Gasturbinen
Dr. Hans-Gerd Brummel, PG
hans-gerd.brummel@siemens.com
Maschinen
Knut Lagies, A&D
knut.lagies@epsnetwork.com
Medizinische Geräte
Dr. Wolfgang Heimsch, Med
wolfgang.heimsch@siemens.com
Gebäude
Bernard Wehrli, SBT
bernard.wehrli@siemens.com
Maria Leontaridis, SBT
maria.leontaridis@siemens.com
Fahrzeuge
Ralf Hoffmann, SV
r.hoffmann@siemens.com
Züge
Thorsten Riemer, TS
thorsten.riemer@siemens.com
Hermann Dorn, TS
hermann.dorn@siemens.com
Virtual Service Support (VSS)
Dieter Kolb, CT SE 1
kolb.dieter@siemens.com
Augmented Reality
Wolfgang Friedrich, A&D
wolfgang.friedrich@siemens.com
Dr. Andreas Hutter, CT IC 2
andreas.hutter@siemens.com
Telemedizin
Michael Mankopf, Med
michael.mankopf@siemens.comSiri Birgitte Uldal, Zentrum für Telemedizin, Uniklinik Tromsø
siri.birgitte.uldal@telemed.no
Gerald Weiß, Vattenfall Europe gerald.weiss@vattenfall.de
Dienstleistungen für Kraftwerke: www.service4plants.com
Dienstleistungen für Medizingeräte: www.siemens.com/uptime_services
ePS Network Services: www.epsnetwork.com