Siemens AG - Infrastrukturen

Skip to Content

www.siemens.com
Siemens AG

Skip over Language Selection

Change language to

Skip over Primary Navigation

Primary Navigation

Skip over secondary navigation

Secondary navigation

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact

Skip over Search

 

Pictures of the Future    Fruhjahr 2006

Infrastrukturen  •  Lebensadern der Gesellschaft

Szenario 2020: Zurück in die Zukunft
China 2020: Der Rentner Jun Yang erfüllt sich einen Traum. 30 Jahre nach seinem letzten Besuch reist er nach Shanghai – und erkennt die moderne Megacity nicht mehr wieder. Über einen alten Laptop hält er Kontakt zu seinem Enkel…
zum Szenario

Trends: Lebensadern der Gesellschaft
Infrastrukturen sind oft Netzwerke im Hintergrund – für Produktion und Warenaustausch, die Versorgung mit Strom, Wasser sowie Tele-kommunikation und Verkehr. Für die Lebensfähigkeit einer Volkswirtschaft sind sie unverzichtbar. Siemens hat wie keine andere Firma innovative Lösungen für all diese Bereiche. Sie sorgen für mehr Komfort und Lebensqualität – in den entlegensten Gegenden ebenso wie in Megacities und Ballungszentren
zum Trend-Beitrag

Fakten und Prognosen: Boom der Megacities
Nach einer Studie des UN-Siedlungsprogramms wird 2007 erstmals jeder zweite Mensch in einer Stadt leben. Bis 2015 wird sich die Zahl der Millionenstädte auf etwa 560 erhöhen, 350 Millionen Menschen werden dann in Megacities leben. Die Folge: Die zunehmende Urbanisierung und das Wirtschaftswachstum erhöhen massiv den Bedarf an leistungsfähigen Infrastrukturen
zu Fakten und Prognosen

Effiziente Kraftwerke: Mehr Strom, weniger Emission
Die wachsende Weltbevölkerung und die wirtschaftliche Entwicklung führen zu einem ständigen Anstieg des Energiebedarfs – vor allem in urbanen Zentren. Der Stromhunger lässt sich nur durch die optimale Nutzung fossiler Rohstoffe und mit regenerativen Energien ökologisch sinnvoll stillen. Vier Siemens-Projekte weisen den Weg
zu effizienten Kraftwerken

GuD und Meerwasserentsalzung: Energie für Strom und Wasser
Für die Länder am Persischen Golf ist der Ausbau der Infrastruktur für Energie und Wasser lebenswichtig. Die von Siemens errichtete Kraftwerks- und Meerwasserentsalzungsanlage in Abu Dhabi ist die weltweit leistungsfähigste ihrer Art
zu GuD und Meerwasserentsalzung

Stromübertragung via Seekabel (HGÜ): Grüner Strom für Victoria
Die längste Seekabelverbindung der Welt bringt erneuerbare Energie von der Insel Tasmanien zum australischen Kontinent – und wenn nötig, funktioniert die High-tech-Nachbarschaftshilfe auch in umgekehrter Richtung
zur HGÜ

Porträt Singapur: Pionier für High-tech-Infrastruktur
Investitionen in Bildung und modernste Infrastruktur sowie Partnerschaften mit Weltkonzernen wie Siemens haben Singapur zu einer der dynamischsten Städte der Welt gemacht. Andere Länder versuchen nun, davon zu lernen
zum Porträt Singapur

"Wofür andere 50 Jahre brauchen, benötigen wir fünf"
Interview mit Tony Tan, ehemaliger stellvertretender Premier, über den Aufstieg Singapurs
zum Interview

Nahverkehr Bangkok: Ein leises Rauschen
Bangkok ist berüchtigt – für seinen Smog und unvergleichlich zähe Verkehrsstaus. Doch langsam ist Besserung in Sicht: Statt auf breitere Straßen setzen die Stadtplaner der Millionenstadt nun auf umweltfreundliche Schnellbahnen – mit dem Partner Siemens
zum Nahverkehr Bangkok

Hochgeschwindigkeitszüge: Im Eiltempo durch Europa
22 unterschiedliche Signal- und Sicherheitssysteme für Züge gibt es in den Staaten der EU. Doch künftig soll ETCS, ein einheitlicher Standard, den grenzenlosen Zugverkehr ermöglichen. Wie gut diese Technik bereits funktioniert, zeigt sich beim neuen Velaro E in Spanien – Europas schnellstem Hochgeschwindigkeitszug
zu den Hochgeschwindigkeitszügen

Sicherheitstechnik: Sensible Strukturen
Wichtige Infrastrukturen müssen gegen Ausfälle und Zerstörungen gesichert sein. Siemens bietet hier umfassende Lösungen an
zur Sicherheitstechnik

Fußballstadien und Großereignisse: Technik für Weltmeister
Siemens liefert komplette Infrastrukturlösungen für sportliche Großveranstaltungen auf der ganzen Welt. So auch für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006: Jahrelang haben Experten des Unternehmens auf das Mega-Ereignis hingearbeitet. Nun steckt in allen zwölf WM-Stadien neueste Technik – von der Flutlichtanlage über Sicherheitssysteme bis zum intelligenten Verkehrsmanagementsystem im Stadionumfeld
zu Großereignissen

51pegasi: Daten sportlich verwalten
Technik für den Sport boomt. Siemens Venture Capital (SVC) investiert in die niederländische Firma 51pegasi, die eine Lösung für ein einfaches und intelligentes Datenmanagement bei Sport-Events entwickelt hat
zu 51pegasi

Hotelkomplexe: Las Vegas 2010
In Las Vegas entsteht eine Stadt in der Stadt – mit zukunftsweisender Siemens-Technologie für hohen Komfort, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit
zu "Las Vegas 2010"

Hotel im Wüstenzelt
In der Welt des Tourismus können nur wenige Orte mit dem derzeitigen Boom in Dubai mithalten – diese Stadt gilt als die am schnellsten wachsende der Welt. Bauprojekte für etwa 100 Mrd. US-$ sind hier bereits in Arbeit oder geplant, darunter allein 40 Fünf-Sterne-Hotels. Da ist es nicht verwunderlich, dass Dubai Ende 2005 von Siemens als Veranstaltungsort für den ersten Innovations-Gipfel in Sachen Hospitality ausgewählt wurde
zum Hotel im Wüstenzelt

Katastrophenhilfe: Erste Hilfe für die Infrastruktur
Das Jahr 2005 wurde von einer Vielzahl von Naturkatastrophen überschattet. 145 Millionen Menschen waren nach Angaben des Roten Kreuzes betroffen. Millionen wurden obdachlos, ganze Infrastrukturen zerstört. Um die Not nach solchen Katastrophen zu lindern, koordiniert Siemens seine internationalen Aktivitäten im Caring-Hands-Programm
zur Katastrophenhilfe

Abgelegene Regionen/Entwicklungsländer: Zeitsprung in die Moderne
Elektrizität, sauberes Trinkwasser und Telekommunikation sind unerlässlich für eine moderne Zivilisation und die Basis für Wohlstand. Doch wie bringt man Strom und Telefone dahin, wo es nicht einmal Straßen gibt? Siemens-Projekte in Afrika und Asien machen es vor
zu "Abgelegene Regionen"

auf den Punkt ...
Entwicklungen, Leute, Links, Literatur
zur Übersicht

 
 
icon: up
 
Â