Infrastrukturen
auf den Punkt ...
▄ Eine leistungsfähige Infrastruktur ist Grundvoraussetzung für das Funktionieren von Gesellschaften – egal ob in einer Großstadt wie Bangkok oder in entlegenen Gegenden Afrikas. Vor besonderen Herausforderungen stehen dabei die boomenden Megacities. Infrastrukturen stellen Produktion und Warenaustausch sicher und ermöglichen die Versorgung mit Strom, Wasser sowie Telekommunikation und Verkehr. Siemens hat wie keine andere Firma innovative Lösungen für all diese Bereiche
mehr unter Trends, Fakten und Prognosen und Abgelegene Regionen
▄ Kraftwerke von Siemens gehören zu den leistungsfähigsten und umweltfreundlichsten der Welt: Im oberbayerischen Irsching etwa entsteht ein Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD) mit einem Gesamtwirkungsgrad von über 60 % – das ist Weltrekord. Im Emirat Abu Dhabi sorgt ein Kraftwerk nicht nur für Energie, sondern auch für Süßwasser: Die Kombination aus GuD-Kraftwerk und Meerwasserentsalzungsanlage leistet 1 500 MW und liefert 450 000 m³ Wasser pro Tag. Und in Unterhaching bei München errichtet Siemens ein Geothermie-Kraftwerk, das Tausende von Haushalten mit umweltfreundlichem Strom und Wärme versorgen kann
mehr unter Effiziente Kraftwerke und GuD und Meerwasserentsalzung
▄ Singapur ist eine der dynamischsten und wohlhabendsten Städte der Welt, doch bei der Wasserversorgung war es bislang stark vom Ausland abhängig. Abhilfe schafft eine Aufbereitungsanlage von Siemens, die Abwasser in hochreines Wasser recycelt. Die Trinkwasserfabrik liefert 40 000 m³ pro Tag und soll weiter ausgebaut werden. Bis 2012 will Singapur 20 % seines gesamten Wasserverbrauchs damit decken mehr
▄ In der 6,5-Millionen-Metropole Bangkok hat Siemens den öffentlichen Nahverkehr entscheidend mit aufgebaut. Eine neue U-Bahn und der Skytrain entlasten dort die staugeplagten Straßen und helfen, die Luftqualität zu verbessern. In Spanien halbiert der Siemens-Schnellzug Velaro die Reisedauer zwischen Madrid und Barcelona – der schnellste Personenzug Europas bewältigt die 650 km lange Strecke in nur zweieinhalb Stunden
mehr unter Nahverkehr Bangkok und Hochgeschwindigkeitszüge
▄ Die Fußballweltmeisterschaft ist eine infrastrukturelle Glanzleistung: Ob Tickets mit RFID-Chips, hochmoderne Gebäude- und Sicherheitstechnologien oder innovative Verkehrsleitsysteme: in und um alle 12 WM-Stadien steckt Siemens-Technik, die dafür sorgt, dass die Fans aus aller Welt die Spiele bequem und sicher verfolgen und erreichen können mehr
Gasturbine Irsching, Kraftwerk Abu Dhabi
Dr. Martin von Hassel, PG
martin.von-hassel@siemens.com
Geothermie
Roland Lutz, I&S
lutz@siemens.com
Basslink-Projekt Tasmanien
Dr. Günther Wanninger, PTD
guenther.wanninger@ siemens.com
Abwasser-Recycling
Dan Powell, SPL Singapur
dan.powell@siemens.com
Nahverkehr Bangkok
Reinhold Sarawinski, TS Thailand
reinhold.sarawinski@ siemens.com
Velaro-Hochgeschwindigkeitszüge
Christian Schlegel, TS
christian.schlegel@siemens.com
Homeland Security
Alla Heidenreich, CT
alla.heidenreich@siemens.com
Technik für Großereignisse, Stadien
Reto-Wilhelm von Keller, Siemens One
reto.keller@siemens.com
Thomas Brodocz, RD
thomas.brodocz@siemens.com
Infrastrukturaufbau Gabun
Albin Schneider, PTD
albin.schneider@siemens.com
Infrastrukturaufbau Nigeria
Mladen Risticevic, Com
mladen.risticevic@siemens.com
Infrastrukturaufbau Kenia
Bernhard Rau, Com
bernhard.rau@siemens.com
Infrastrukturaufbau Vietnam
Monika Brücklmeier, Com
monika.bruecklmeier@ siemens.com
Infrastrukturaufbau Südafrika
Gwen Ncube, Siemens Südafrika
gwen.ncube@siemens.com
Webseite der Weltbank: www.worldbank.org
Studiengang Urban Technologies: www.infrastrukturwirtschaft.at
Siemens-Lösungen für Großereignisse:
www.industry.siemens.com/ events/en
Energietechnik: www.siemens.com/power www.siemens.com/energy/de
Technik für Wasserversorgung: www.siemens.com/water
Lösungen für Hotelkomplexe: www.siemens.com/hotel