Siemens AG - Simulationen

Skip to Content

www.siemens.com
Siemens AG

Skip over Language Selection

Change language to

Skip over Primary Navigation

Primary Navigation

Skip over secondary navigation

Secondary navigation

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact

Skip over Search

 

Pictures of the Future    Frühjahr 2006

Simulationen  •  Optimierung im Cyberspace


Szenario 2020: Perfekt simuliert
Mai 2020. Auf einem Rundgang durch eine virtuelle Autofabrik zeigt sich die unglaubliche Vielfalt und Perfektion, die die verschiedenen Techniken der Simulation und Optimierung bereits erreicht haben …
zum Szenario

Trends: Perfekte Welt der Daten
In weniger als 20 Jahren werden wir realitätsgetreue Produkte, Prozesse, Materialien und Umgebungen in ihrer ganzen dynamischen Vielfalt sehen, hören und handhaben können – lange, bevor es sie wirklich gibt. Verfahren der Simulation und Optimierung machen es möglich
zum Trend-Beitrag

Virtual-Reality-Labor: Im Reich der virtuellen Produkte
Der globale Wettbewerb diktiert die Ziele: Immer schneller, hochwertiger und Kosten sparender sollen Produkte entwickelt und gefertigt werden. Simulationstechniken und Virtual Reality helfen dabei. Sie lassen Produkte und ganze Fertigungslinien virtuell entstehen, noch bevor eine Schraube oder Maschine real existiert
zum Virtual-Reality-Labor

Simulationen in der Anwendung: Ideale Strömung
Computersimulationen sind in der Industrie ein unerlässliches Werkzeug. Sie ersetzen eine ganze Reihe teurer Praxistests, beschleunigen Entwicklungszeiten und sparen Kosten – bei Wind- und Gasturbinen genauso wie bei Mikroreaktoren, Magnetresonanz-Tomographen und Airbags
zu Simulationen in der Anwendung

Simulierte Tests: Tüfteln, testen, installieren
Ob bei komplexen Anlagen zur Energieübertragung oder bei der Mikrochip-Entwicklung: Simulationen und ausgiebige vorherige Tests verkürzen die Zeit für die Inbetriebnahme und merzen rechtzeitig Fehler aus
zu Simulierten Tests

Siemens Airport Center: Showtime für einen Flughafen
Systemlösungen für Flughäfen vorzuführen, ist schwierig. Denn die Kunden können nicht durch reale Passkontrollen, Gepäckanlagen oder über Rollfelder laufen und den Flugbetrieb stören. Mit dem Siemens Airport Center gibt es nun eine weltweit einzigartige Anlage zur Planung, Erprobung und Weiterentwicklung dieser Systeme – ein Simulationszentrum für Flughäfen
zum Siemens Airport Center

Galileo: Auf einen Meter genau
Siemens-Forscher simulieren die Funktionsweise des Navigationssystems Galileo, noch bevor die Satelliten gestartet sind
zu Galileo

Optimierungsverfahren: Mathematik weist den Weg
Mehr Produktivität bei geringeren Kosten – davon träumt jeder Manager. Doch die wenigsten wissen, dass sich viele Entscheidungsprozesse und Automatisierungsaufgaben mittels Mathematik optimieren lassen. Siemens hat dafür ein Fachzentrum bei Corporate Technology eingerichtet
zu Optimierungsverfahren

Lernende Software: Vom Gehirn zum Walzwerk
Seit 18 Jahren entwickeln Siemens-Wissenschaftler lernende Software. Inzwischen haben sie eine ganze Bibliothek von Methoden erarbeitet, die sie erfolgreich auf so unterschiedliche Gebiete wie Walzwerke, Kraftwerke, Gentechnik, Geschirrspüler oder Logistikprozesse anwenden
zu Lernende Software

"Mathematik leistet viel für unser Leben – im Verborgenen"
Interview mit Prof. Dr. Martin Grötschel über angewandte Mathematik. Professor Grötschel lehrt an der TU Berlin, ist Vizepräsident des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik und Sprecher des DFG-Forschungszentrums MATHEON "Mathematik für Schlüsseltechnologien". Er ist Mitglied des Executive Committee der International Mathematical Union und Träger des Leibniz-Preises, des höchstdotierten deutschen Förderpreises für Forschung, sowie Träger des Karl Heinz Beckurts-Preises, der für Impulse zu industrieller Innovation verliehen wird
zum Interview

E-Government: Die Behörde im Computer
Bits und Bytes statt dicker Aktenberge: Wie die Verwaltung der Zukunft aussieht, demonstriert Siemens im eGovernment-Labor in Berlin
zum E-Government

Trainingscenter: Virtueller Eingriff am Herz
Im Schulungszentrum von Siemens simulieren Ärzte Eingriffe am Herz und trainieren ihre Fertigkeiten. Experten stehen ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite
zum Trainingscenter

auf den Punkt ...
Entwicklungen, Leute, Links, Literatur
zur Übersicht

 
 
icon: up
 
Â