Simulationen
auf den Punkt ...
▄ Computersimulationen und wissensbasierte Optimierung ersetzen immer mehr teure Praxistests, beschleunigen Entwicklungszeiten und sparen Kosten – Beispiele existieren für die ganze Breite von Siemens-Produkten: für Wind- und Gasturbinen genauso wie für Mikroreaktoren, Magnetresonanz-Tomographen oder Airbags. Ab dem Jahr 2015, sagen die Experten, wird es virtuelles Engineering in allen Ebenen geben – von Nanostrukturen bis zu komplexen 3D-Darstellungen in Echtzeit
mehr unter Trends und Simulationen in der Anwendung
▄ Durch Simulationen im Virtual-Reality-Labor von Siemens lassen sich die Entwicklungszeiten von Produkten, Systemen und ganzen Fabriken um bis zu 30 % verkürzen und Planungsfehler bereits im Vorfeld vermeiden. Aktuelle Beispiele sind Führerstände in Zügen, die Entwicklung von Head-up-Displays, Strömungen in einem Pkw-Lufmassensensor oder eine Fabrikplanung samt Materialfluss-Simulation für ein Motorenwerk in China mehr
▄ Simulationen verkürzen zudem die Inbetriebsetzungszeit bei komplexen Anlagen zur Stromübertragung um mehrere Monate und merzen Fehler rechtzeitig aus. Auch die Design- und Testphase eines Mikrochips kann am PC erfolgen mehr
▄ Mit Hilfe mathematischer Algorithmen lässt sich nicht nur die Struktur von Telefonnetzen und die Echtzeit-Datenübertragung optimieren, sondern auch die Bestückung von Leiterplatten und das Walzen von Stahlblöcken mehr
▄ Auf dem Gebiet lernender Software (Neuronale Netze, Fuzzy Logik u.ä.) verfügt Siemens über eine der weltweit führenden Forschergruppen. Ihre Lösungen sind nicht nur seit Jahren Bestandteil von weltweit etwa 60 Stahl-Walzwerken, wo sie Material und Kosten sparen. Sie optimieren auch Papierfabriken, Kläranlagen, Kraftwerke und sogar Geschirrspüler. Aus der Natur – von Ameisen und Wespen – abgeschaut sind Verfahren, die Logistikprozesse und Lagerhaltung deutlich verbessern mehr
▄ Während Piloten bereits seit Jahrzehnten Simulator-Trainings absolvieren, fangen Mediziner gerade erst damit an, Operationstechniken am Simulator vorab zu erlernen und zu perfektionieren. Mit dem Trainingsangebot Sitrain bringen Techniker ihr Wissen auf dem Gebiet der Automatisierungs-, Antriebs- und Anlagentechnik auf den neuesten Stand. Im Siemens Airport Center trainieren und lernen Kunden in einem nahezu kompletten Flughafen
mehr unter Siemens Airport Center und Trainingscenter
Simulation und Optimierung allgemein
Dr. Johannes Nierwetberg, CT SE 6
johannes.nierwetberg@ siemens.com
Prof. Martin Greiner, CT IC 4
martin.greiner@siemens.com
Prof. Albert Gilg, CT PP 2
albert.gilg@siemens.com
Prof. Ulrich Lauther, CT SE 6
ulrich.lauther@siemens.com
Simulation von Materialien
Dr. Wolfgang Rossner, CT MM 2
wolfgang.rossner@siemens.com
Bildgebende Verfahren der Medizin
Leo Grady, SCR
leo.grady@siemens.com
Virtual Engineering
Heinz-Simon Keil, CT PP 6
heinz-simon.keil@siemens.com
Virtual Reality-Labor, Media Center
Bernd Friedrich, CT PP 6
bernd.friedrich@siemens.com
Windkraftanlagen
Jesper Laursen, A&D
jesper.laursen@siemens.com
Airbag-, Insassen- und Crash-Simulation
Gerd Scholpp, SV
gerd.scholpp@siemens.com
HGÜ-Testzentrum Erlangen
Peter Bermel, PTD
peter.bermel@siemens.com
Chip-Design Center
Helmut Wirth, PSE
helmut.wirth@siemens.com
Siemens Airport Center (SAC)
Helmut Pawlischek, I&S
helmut.pawlischek@siemens.com
Lernende Software, Neuronale Netze
Prof. Bernd Schürmann, CT IC 4
b.schuermann@siemens.com
eGovernment Labor
Dr. Johannes Dotterweich, SBS
johannes.dotterweich@ siemens.com
Prof. Martin Grötschel, Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin
groetschel@zib.de
Siemens Restraint Systems: www.siemens-restraint-systems.de
Siemens Medical Solutions, Education: www.siemens.com/life
SITRAIN – Training for Automation: www.siemens.com/sitrain
Grötschel, M.; et al.: Online Optimization of Large Scale Systems.
Springer (2001)