Pictures of the Future Frühjahr 2007
Lebenswerte Megacitys
auf den Punkt ...
▄ Städte sind attraktiv, weil sie ihren Bewohnern große Chancen zur Verwirklichung ihrer Träume bieten. Zu den Kriterien, die eine Stadt lebenswert machen, gehören: geringe Belastung durch Emissionen, geringe Kriminalität, Job-Möglichkeiten sowie hohe Mobilität durch guten öffentlichen Nahverkehr. Siemens realisiert Lösungen für Städte auf allen Kontinenten. Beispiele sind London, São Paulo, Moskau, St. Petersburg oder Chicago
mehr unter Trends, imInterview mit Harald Mieg und Christian Hoffmann, unter Fakten und Prognosen, in den Beiträgen über Brasilien, Moskau / St. Petersburg und Chicago
▄ In einem von Siemens unterstützten Forschungsprojekt gaben 522 Entscheider aus 25 Metropolen umfassend Auskunft über die größten Herausforderungen für ihre Städte. Die Lösung der Verkehrsprobleme hat mit Abstand höchste Priorität. Umweltfragen spielen auch eine große Rolle, können aber in aufstrebenden Städten zu Gunsten des Wirtschaftswachstums in den Hintergrund treten mehr
▄ Sicherheit ist ein wichtiges Kriterium für die subjektive Lebensqualität in Städten. Siemens bietet Lösungen zur Videoüberwachung von Bahnhöfen, Flughäfen oder Straßen an. Der Hafen in Rotterdam wurde mit Siemens-Technik zu einem der sichersten der Welt mehr
▄ Lärm stört und kann das Stadtleben unerträglich machen. Siemens mindert bei Kraftwerken die Lärmemissionen auf ein annehmbares Maß. U-Bahnen, Dieselloks oder Hochgeschwindigkeitszüge fahren dank verschiedener Tricks besonders leise mehr
▄ Elektrisches Licht bringt Städte buchstäblich zum Glänzen. Künftig übernehmen diese Rolle zunehmend Leuchtdioden, die extrem energiesparend und langlebig sind. Die Siemens-Tochter Osram arbeitet auch an organischen Leuchtdioden. Beide Techniken können die Allgemeinbeleuchtung revolutionieren mehr
▄ Navigationssysteme werden Teil unseres Alltags. Sie lotsen uns auf freie Parkplätze oder zeigen Besuchern den Weg im Museum mehr
▄ e-Government kann die Verwaltung vereinfachen und so mehr Bürgernähe schaffen. Siemens verwirklicht zahlreiche Lösungen für Behörden und Kommunen mehr
Stadtentwicklung
Dr. Willfried Wienholt
willfried.wienholt@siemens.com
Brasilien
W
agner Lotito
wagner.lotito@siemens.com
Russland
A
lexey Grigoriev
alexey.grigoriev@siemens.com
London
Rob Simpson
rob.simpson@siemens.com
Sicherheit
Urs Boller, SBT
urs.boller@siemens.com
Biometrie
Gerd Hribernig, SIS
gerd.hribernig@siemens.com
Lärm
lger Ennes, PG
holger.ennes@siemens.com
Friedrich Moninger, TS
friedrich.moninger@siemens.com
Licht
Markus Rademacher, Osram
m.rademacher@osram.de
Navigation
Dr. Hans-Gerd Krekels, SV
erd.krekels@siemens.coВ
Dieter Kolb, CT
kolb.dieter@siemens.com
Homecare
Michael Mankopf, Med
michael.mankopf@siemens.com
Lena Mamykina, SCR
lena.mamykina@siemens.com
Hausgeräte
Mo
nica Krenz
monica.krenz@bshg.com
Prof. George Hazel,
MRC McLean Hazel
george.hazel @mrcmcleanhazel.com
LED-Technik und Anwendungen www.osram-os.de/showroom
Megacity-Report www.siemens.de/megacities
Hazel, G.; Parry, R.: Making Cities Work. wiley-Academy (2004)
Hall, P.: Cities of Tomorrow. Blackwell Publishers (2002)