Molekulare Medizin
auf den Punkt ...
▄ Die Molekularmedizin befasst sich mit den Themen Gesundheit und Krankheit auf zellulärer und molekularer Ebene. Sie trägt dazu bei, Diagnostik und Therapie zu verbessern und gleichzeitig die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Ihre drei Säulen % die In-vitro- und die In-vivo-Diagnostik sowie die wissensbasierte IT % beeinflussen jede Stufe der medizinischen Versorgung, von der Prävention über die Diagnose und Therapie bis zur Nachsorge. Durch die Akquisitionen der Diagnostic Products Corporation und von Bayer Diagnostics hat Siemens diese drei Säulen unter einem Dach vereint und ist damit das weltweit erste Unternehmen für integrierte Diagnostik
mehr unter Trends und In-vitro-Diagnostik
▄ In-vitro-Diagnostik: Die Labortests von morgen werden verstärkt auf Analysen des menschlichen Erbguts basieren. In Zukunft lässt sich damit für jeden Menschen etwa seine Veranlagung für bestimmte Krankheiten bestimmen. Ein speziell auf den Patienten zugeschnittenes Vorsorgeprogramm könnte den Krankheitsausbruch verhindern. Mit Biomarkern werden künftig etwa Krebs, Infektions- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen in einem frühen Stadium bereits mit Hilfe von Labortests erkannt. Biopsien könnten durch ein "Labor auf der Nadelspitze" ersetzt werden
mehr unter Trends, In-vitro-Diagnostik und im Interview mit Prof. Weissleder
▄ In-vivo-Diagnostik: Neuartige Biomarker, Kontrastmittel sowie Ultrahochfeld-MR- und MR-PET-Tomographen machen erste Veränderungen im Stoffwechsel der Zellen sichtbar. So könnte etwa Alzheimer künftig bereits einige Jahre vor den ersten Ausfallserscheinungen erkannt und behandelt werden. Auch die Wirkung von Medikamenten im Körper lässt sich künftig detaillierter als heute beobachten und die Therapie anpassen
mehr unter In-vivo-Diagnostik, Kooperationen sowie in den Interviews mit
Prof. Ganten und Prof. Weissleder
▄ Wissensbasierte IT: Die Plattform GeneSim von Siemens soll zum Beispiel dabei helfen, in den Datenbanken weltweit die entscheidenden Zusammenhänge aufzudecken, etwa welche Gene bei einer Krebserkrankung eine Rolle spielen und wie sie zusammenwirken. Dies erleichtert die Entwicklung von Medikamenten. Forscher profitieren auch vom MIPortal, das sämtliche Daten aus der Präklinik und Klinik verknüpft mehr
Siemens Medical Solutions Diagnostics
Tina Johne, Med
tina.johne@siemens.com
David Hickey, Med
davidhickey@siemens.com
Computerunterstützte Diagnose
Dr. Lance Ladic, SCR
lance.ladic@siemens.com
PET-CT
Dr. Hartwig Newiger, Med
hartwig.newiger@siemens.com
Molekulare MRT
Dr. Arne Hengerer, Med
arne.hengerer@siemens.com
Präklinische Forschung, Inveon
Dr. Antje Schulte, Med
antje.schulte@siemens.com
MI LifeNet
Barry Scott, Med
barry.a.scott@siemens.com
Microbubbles, Ultraschall
Jens Fehre, Med
jens.fehre@siemens.com
Magnetbau MDT
Dr. Wolfgang Schmidt, CT PS
wolfgang.schmidt@siemens.com
Ultrahochfeld-MRT, MR-PET
Dr. Robert Krieg, Med
robert.krieg@siemens.com
DCE-MRI Task Card
Dr. Ralph Strecker, Med
ralph.strecker@siemens.com
Wissensbasierte IT, GeneSim, MI Portal
Dr. Martin Stetter, CT IC
stetter@siemens.com
Magnetisches Drug Targeting
Dr. Christoph Alexiou
c.alexiou@web.de
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Prof. Detlev Ganten
ganten@charite.de
Center for Molecular Imaging Research
Prof. Ralph Weissleder
weissleder@helix.mgh.harvard.edu
Prof. Umar Mahmood
mahmood@helix.mgh.harvard.edu
Health-e-Child www.health-e-child.org
MI LifeNet www.mi-lifenet.com
ISI Berlin www.isi-berlin.de