Technik für die Umwelt
auf den Punkt ...
▄ Die Menschheit steht vor einem Klimawandel, verursacht durch Treibhausgase wie Kohlendioxid, die vor allem bei der Verbrennung fossiler Rohstoffe entstehen. Dies wurde durch mehrere Studien in 2006 und 2007 bestätigt. Um die Folgen beherrschbar zu halten, darf sich die Erde um höchstens zwei Grad erwärmen – dazu muss das Energiesystem auf eine neue, kohlenstoffarme, Grundlage gestellt werden
mehr unter Trends, Fakten und Prognosen sowie im Interview Prof. Schellnhuber
▄ Für dieses Ziel muss man an allen Hebeln ansetzen: Auf der Verbraucherseite geht es um effizientere Lösungen bei Gebäudeheizung, Hausgeräten und Licht sowie stromsparende Industriemotoren und weniger Kraftstoffverbrauch im Verkehr. Auf der Erzeugerseite müssen vor allem die Wirkungsgrade der Kraftwerke steigen und der Anteil alternativer Quellen wie Wasserkraft, Wind, Biomasse, Geothermie oder Energie aus Abfall zunehmen. Auf all diesen Feldern hat Siemens viele heute bereits einsetzbare Lösungen entwickelt
mehr unter Effizienz-Weltmeister, Gebäudetechnik, Energie aus Abfall,
Strom der Zukunft und Verkehr
▄ Auch an den Technologien der Zukunft wird bei Siemens gearbeitet: etwa an fossilen Kraftwerken, bei denen CO2 abgetrennt und sicher gelagert wird. Oder an Brennstoffzellen-Hybridkraftwerken, die einen elektrischen Wirkungsgrad von 70 % erreichen sollen – 10 % mehr als das beste derzeit in Bau befindliche GuD-Kraftwerk. Für Autos forscht Siemens an einem extrem effizienten Antrieb, bei dem Elektromotoren und Bremsen direkt in die Räder integriert werden
mehr unter Kraftwerke, Brennstoffzellen und Verkehr
▄ Bereits bei der Planung eines neuen Produkts werden dank einer Siemens-internen Norm alle Umweltaspekte wie Energieeffizienz oder die Vermeidung gefährlicher Stoffe systematisch berücksichtigt mehr
▄ Auch bei der Wasserreinhaltung gibt es neue Lösungen – von ausgeklügelten biologischen Verfahren ohne Chemikalien, bei denen Bakterien Schadstoffe vernichten, bis zu Plasmaverfahren, die selbst biologisch bislang nicht abbaubare Substanzen vernichten mehr
Geschäftsentwicklung & Klimawandel
Dr. Georg Rosenbauer, PG
georg.rosenbauer@siemens.com
Kraftwerkstechnologien
Alfons Benzinger, PG
alfons.benzinger@siemens.com
Plasma-Reinigungsverfahren
Dr. Werner Hartmann, CT PS
werner.hartmann@siemens.com
Dr. Thomas Hammer, CT PS
thomas.hammer@siemens.com
Müllverwertungsanlage Berlin
Jürgen Knöfel, RD
juergen.knoefel@siemens.com
SIPAPER Reject Power
Dr. Hermann Schwarz, I&S
hermann.hs.schwarz @siemens.com
Brennstoffzellen
Horst Greiner, CT PS
horst.greiner@siemens.com
Dr. Joachim Hoffmann, PG
hoffmannjoachim@siemens.com
Automobiltechnologien
Enno Pflug, SV
enno.pflug@siemens.com
Metro Oslo
Wa
lter Struckl, TS
walter.struckl@siemens.com
Emissionsarme Schiffe
Kay Tigges, I&S
kay.tigges@siemens.com
Produktbezogener Umweltschutz
Dr. Ferdinand Quella, CT ES
ferdinand.quella@siemens.com
Kläranlagen Maryland
Susan McCorvey, I&S WT
susan.mccorvey@siemens.com
Osec-B-Pak
Alberto Garibi, I&S WT alberto.garibi@siemens.com
Klimafolgenforschung
pik@pik-potsdam.de
Siemens Website zur Nachhaltigkeit www.siemens.de/sustainability
Lösungen von Power Generation www.siemens.de/ powergeneration
Institut für Klimafolgenforschung www.pik-potsdam.de