Szenario 2020: Neue Welt
China im Jahre 2020: Ein Rentner besucht auf Einladung seines Neffen das neue Energieministerium. Erst seit ein paar Jahren ist sein Dorf an das Stromnetz angeschlossen – da möchte er wissen, woher dieEnergie kommt, die sein Leben verändert hat. In einem Brief schildert er seine Erlebnisse
zum Szenario
Trends: Energie für Milliarden
Die wachsende Weltbevölkerung entwickelteinen enormen Hunger nach Energie. Gestillt wird er vermehrt mit Kohle – vor allem in aufstrebenden Schwellenländern.Klimaschützer forderndeshalb sauberere fossile Kraftwerke und eine effizientere Nutzung von Energie. Für beide Herausforderungen entwickelt SiemensTechnologien, die bereits weltweit im Einsatz sind
zu den Trends
Fakten und Prognosen: Business as usual wäre gefährlich
Wirtschaftsaufschwung und Bevölkerungsentwicklung steigern den Energiebedarf. 2007 prognostizierte die Internationale Energieagentur eine Zunahme des weltweiten Verbrauchs bis 2030 von über 50 % – falls die derzeitige Politik beibehalten wird
zu den Fakten und Prognosen
Energielösungen für Schwellenländer: Ökostrom für Entwicklungsländer
Entwicklungsländer profitieren vom Aufschwung der erneuerbaren Energien –vor allem in Gebieten ohne Netzanschluss. Und in großen Schwellenländern wie Indien und China entstehen beispielhafte Umweltprojekte
zu Energielösungen für Schwellenländer
Interview: "China setzt sich ehrgeizige Ziele beim Umweltschutz"
Der Ökonom und Sinologe Prof. Andreas Oberheitmann zu den Anstrengungen Chinas im Umweltschutz
zum Interview
Kohlekraftwerke in China: Olympische Aufgabe
Die Energieversorgung gilt als Achillesferse des chinesischen Aufschwungs. Dank neuer Technologie wird die Stromerzeugung jedoch zunehmend effizienter, umweltfreundlicher und nachhaltiger
zu chinesischen Kohlekraftwerken
Kohlekraftwerk ohne Wasserkühlung: Wüstentauglich
Im australischen Kogan Creek wurde ein Kohlekraftwerk gebaut, das fast ohne Kühlwasser auskommt – ideal zur Kohle-Stromerzeugung in Dürreregionen
zum Kohlekraftwerk ohne Wasserkühlung
Clean-tech-Pionier Kalifornien: Pioniere für Umwelttechnologien
Kaum eine Herausforderung verlangt mehr neues Denken und Handeln als der Klimawandel. Kalifornien gehört hier zu den Vorreitern. Risikokapitalgeber, Universitäten und eine umweltbewusste Regierung sind dabei, einen Innovationsboom bei klimafreundlichen Technologien auszulösen
zu Clean-tech
Interview: "Wir brauchen einen Marktpreis für Kohlenstoff"
Der Physik-Nobelpreisträger Dr. Steven Chu zu Technologien gegen die globale Erwärmung
zum Interview
Interview: Effizienzsteigerung und erneuerbare Energien
Jackalyne Pfannenstiel, Vorsitzende der California Energy Commission (CEC) zur Aufgabe der Politik im Umweltschutz
zum Interview
Schülerwettbewerbe: Wärme, Wellen, Wasserstoff
Jedes Jahr veranstaltet Siemens Schülerwettbewerbe in Deutschland und den USA und kürt zukunftsweisende Ideen aus Mathematik, Naturwissenschaften und Technik
zu den Schülerwettbewerben
Energiesparende Gebäude: Kampf den Energiefressern
Der Energieverbrauch von Gebäuden verursacht Kosten und schadet der Umwelt. Mit moderner Technik erzielen Experten selbst bei neuen Bauwerken noch Einsparungen
zu energiesparenden Gebäuden
Hocheffiziente Kohlekraftwerke: Ultraheiße Energiefabriken
50 % Wirkungsgrad bei 700 °C Dampftemperatur – Kohlekraftwerke der Zukunft sollen die Umwelt entlasten, stellen aber hohe Anforderungen ans Material
zu hocheffizienten Kraftwerken
2CO
Kohle wird weltweit auf lange Sicht Eckpfeiler der Energieversorgung bleiben. Neue Technologien sollen die Abgase vom Klimagas CO2 befreien
2zur CO
Speicherung von Kohlendioxid: Aus den Augen – aus dem Sinn?
Kohlekraftwerke müssen sauberer werden. Doch wohin mit dem CO2? Am besten tief in die Erde, meinen Geologen. Nahe Potsdam soll die CO2-Speicherung erprobt werden
2zur CO
Interview: Eine wichtige Übergangstechnologie
Prof. Reinhard Hüttl, wissenschaftlicher Vorstand des Geo- ForschungsZentrums Potsdam zur Lagerung von CO2im Untergrund
zum Interview
Förderanlagen in der Tiefsee: Aufbruch in die Tiefsee
Die Öl- und Gasindustrie wird in Zukunft komplette Förderanlagen auf dem Meeresboden aufbauen
zur Tiefsee-Förderung
Schwimmende Windkraftanlagen: Schwimmende Energiefabriken
Der norwegische Konzern StatoilHydro entwickelt mit Siemens das erste schwimmende Windrad der Welt. Damit können selbst auf hoher See Windparks errichtet werden
zu schwimmenden Windkraftanlagen
Verdichter für Erdgas und Kohlendioxid: Kolosse machen Druck
LNG – Liquefied Natural Gas – mausert sich zu einem begehrten Energieträger. Auch Siemens etabliert sich in dem boomenden Markt: mit riesigen Kompressoren für die Verflüssigung und CO2-Abtrennung sowie mit leistungsstarken Elektromotoren für die erste voll-elektrische LNG-Anlage
zu den Verdichtern
Energieübertragung: Smart und sicher – die Energienetze von morgen
Intelligente Netztechnik hilft, erneuerbare Energien gut ins Netz zu integrieren. Durch automatische Netzsteuerung und finanzielle Anreize für die Verbraucher gleicht sie Schwankungen aus
zur Energieübertragung
UN-Zertifikate für Energiesparlampen: Indiens neues Licht
Osram tauscht in Indien Glühlampen gegen Energiesparlampen aus und bekommt dafür kein Geld von den Haushalten, sondern Emissionszertifikate von der UN
zu den UN-Zertifikaten
Energieverbrauch Computertechnik: Bits und Bytes auf Stromdiät
Internet-Surfer tragen stark zu den weltweiten CO2-Emissionen bei. Doch der Stromhunger von Computern kann drastisch gedrosselt werden
zum Energieverbrauch Computertechnik
IT-Lösungen für die Energierzeugung: Optimaler Fahrplan
Siemens bietet sowohl Lösungen für eine optimale Einsatzplanung großer Kraftwerke, als auch für die dezentrale Energieerzeugung
zu IT-Lösungen für die Energierzeugung
Auf den Punkt …
Entwicklungen, Leute, Links, Literatur
zur Übersicht