Energie für Milliarden
Auf den Punkt …
■ Der US-Bundesstaat Kalifornien gilt als Vorreiter bei der Entwicklung von klimafreundlichen Technologien: Die Kombination aus einer umweltbewussten Regierung, Spitzenuniversitäten und Risikokapitalgebern wie Siemens hat dort einen Innovationsboom ausgelöst. Umwelttechnologien sind derzeit der am schnellsten wachsende Zweig der Risikokapital-Investitionen mehr
■ Chinas rasantes Wirtschaftswachstum wird vor allem mit Kohle genährt: Alleine im Jahr 2006 gingen dort 176 Kohlekraftwerke ans Netz – im Schnitt eines in zwei Tagen. Dank neuer Technologien von Siemens wird die Stromerzeugung aus Kohle jedoch zunehmend effizienter und nachhaltiger – wie beim Kraftwerk Yuhuan, das einen Rekord-Wirkungsgrad von 45 % erreicht mehr
■ Um die Effizienz von Kohlekraftwerken weiter zu steigern und damit den CO2-Ausstoß zu senken, arbeiten Siemens-Experten an der 700-Grad-Technologie. Mit der Erhöhung der Dampftemperatur sollen Wirkungsgrade von 50 % erreicht werden mehr
■ Weltweit arbeiten Experten an Konzepten, mit denen bei der Kohleverstromung kein CO2 in die Atmosphäre gelangt. Siemens setzt auf das IGCC-Verfahren, bei dem CO2 vor der Verbrennung abgeschieden wird, sowie auf Methoden der Rauchgaswäsche, um CO2 nach der Verbrennung abzutrennen. Zudem untersuchen Wissenschaftler in Potsdam, wie das Klimagas unterirdisch deponiert werden kann und wie es sich dort verhält
mehr unter CO-Abscheidung2 und CO-Speicherung2
■ Gebäude verursachen 40 % des weltweiten Energieverbrauchs. Ausgeklügelte Energiesparmodelle und hocheffiziente Gebäudemanagementsysteme von Siemens können dabei helfen, große Mengen an Energie und CO2 einzusparen mehr
■ Verflüssigtes Erdgas (LNG) wird zu einem begehrten Energieträger. Mit riesigen Kompressoren und den größten Elektromotoren der Welt für die erste voll-elektrische LNG-Anlage etabliert sich Siemens in diesem boomenden Markt mehr
Clean-tech in Kalifornien
Stefan Heuser, CT TTB stefan.heuser@siemens.com
Energieeffiziente Gebäude
Wolfgang Hass, Industry wolfgang.hass@siemens.com
Thomas Baum, Industry baum.thomas@siemens.com
CO2-Abscheidung und –Speicherung
Dr. Tobias Jockenhövel, Energy tobias.jockenhoevel@siemens.com
Dr. Rüdiger Schneider, Energy ruediger.schneider@siemens.com
Dr. Christiane Schmid, Energy christiane.schmid@siemens.com
Dampfturbinen-Technologie
Lothar Balling, Energy lothar.balling@siemens.com
Dr. Ernst-Wilhelm Pfitzinger, Energy ernst-wilhelm@siemens.com
Gewinnung von Rohstoffen
Roy Skogsrud, Industry roy.skogsrud@siemens.com
Verdichter und Elektromotoren
Dr. Thomas Mönk, Energy thomas.moenk@siemens.com
Klaus Ahrens, Industry klaus.ahrens@siemens.com
Smart Grids – intelligente Netze
Dr. Michael Weinhold, Energy michael.g.weinhold@siemens.com
IT für die Energieerzeugung
Erich Fuchs, SIS erich.fuchs@siemens.com
Energieverbrauch Computertechnik
David Murphy, SIS david.murphy@siemens.com
Siemens Energy Sector: www.siemens.com/energy
California Energy Commission: www.energy.ca.gov
CITRIS Kalifornien: www.citris-uc.org
Internationale Energieagentur IEA: www.iea.org
EU-Projekt CO2 SINK: www.co2sink.org
Weltweit erste E-LNG-Anlage: www.statoil.com/snohvit