Zeitschriften Pictures of the Future Herbst 2005
1945 funktionierten Siemens-Forscher ein Notquartier zum Labor um. Dort fanden sie eine Methode zur Produktion von einkristallinem Reinstsilizium – auf diese Weise werden noch heute 80 % der Weltproduktion hergestellt.
Mikrotechniken: Mit dem Zonenziehverfahren (oben links) schufen Siemens- Forscher die Basis zur Herstellung von Reinstsilizium für Computerchips. Heute arbeiten sie an Chips anderer Art, etwa zur DNS-Analyse von Krankheiten (oben rechts)
Wer an Silizium denkt, denkt ans Silicon Valley und damit an den geschichtlichen Realitäten vorbei. Denn wer die Herkunft des wichtigsten Grundstoffs fürs Informationszeitalter erkundet, landet im beschaulichen Dörfchen Pretzfeld, nicht weit von Nürnberg in der Fränkischen Schweiz. Hier und nicht in Kalifornien entwickelten Siemens-Forscher vor 50 Jahren die Technik, nach der bis heute etwa 80 % des weltweiten Reinstsiliziums hergestellt werden.
Bereits in den 1930er Jahren hatte der renommierte Physiker Walter Schottky, ein Schüler Max Plancks, in den Siemens-Laboratorien die Grundlagen der Halbleiterphysik erforscht. Eine kommerzielle Auswertung stand damals noch völlig in den Sternen. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs verlegte Siemens das Halbleiterlabor ins Schloss Pretzfeld. Das kleine Team um Eberhard Spenke konzentrierte sich zunächst auf den Werkstoff Selen. Erste Gleichrichterbauelemente entstanden noch auf drei alten Küchentischen, doch schon wenige Jahre später gelang es, eine lukrative Produktion in Gang zu bringen, die bis in die 70er Jahre in Berlin aufrechterhalten wurde. Parallel untersuchten Forscher im Allgemeinen Laboratorium der Siemens-Schuckertwerke in Erlangen und bei Siemens & Halske weitere Kristallsysteme auf ihre Eignung für Halbleiterbauelemente, auch Silizium. Während die Bell Telephone Laboratories, die 1948 den ersten Transistor entwickelt hatten, ganz auf Germanium setzten, entschied sich Spenke mutig für Silizium und überzeugte 1952 auch die Firmenleitung: Der Vorsprung der Amerikaner bei Germanium war nicht mehr aufzuholen, außerdem sah Spenke bei Germanium gravierende Nachteile, da es auf Arbeitstemperaturen unter 70 °C beschränkt ist und daher ungeeignet vor allem für Anwendungen der Leistungselektronik. Silizium dagegen bleibt bis 200nbsp;°C verwendbar.
Der Durchbruch bei der Herstellung hochreinen Siliziums gelang durch zonenweises Erwärmen senkrecht stehender Siliziumstäbe in einem Hochfrequenzfeld. Rund um einen "Impfkristall" entsteht so ein perfekter Einkristall. Dieser Kristallstab wird danach in Scheiben (Wafer) zersägt und zu Bauelementen verarbeitet.
Dieses von Spenke und seinen Mitarbeitern entwickelte Verfahren ging in die Technikgeschichte ein. Auf einer Konferenz in Garmisch-Partenkirchen stellte Siemens im Oktober 1956 die ersten Silizium-Leistungsgleichrichter mit damals unglaublichen 1000 V und 200nbsp;A vor. Gebräuchliche Selen-Gleichrichter widerstanden lediglich Belastungen von etwa 30 V und 80nbsp;A. Spenkes tiegelfreies Zonenziehverfahren hatte damit den Siegeszug des Siliziums eingeläutet. Viele Firmen aus den USA, Japan und Deutschland lizenzierten das Verfahren.
Ein weiterer genialer Wurf gelang dem Nachrichtentechniker Karl-Ulrich Stein mit seiner Ein-Transistor-Speicherzelle und dem dafür geeigneten Verstärker: Ein kleiner Kondensator speichert eine geringe Ladungsmenge oder bleibt leer. Der damit gekoppelte Transistor verstärkt diese Ladung und macht sie so für einen Computer lesbar. Heute stecken die Speicherzellen und Verstärker in jedem PC: Als DRAM, dynamische Schreib-Lese-Speicher, gefertigt in Strom sparender CMOS-Technik, gehen sie millionenfach über die Ladentheke. Doch die Siemens-Patentschrift 2148896 vom 30. September 1971 war ihrer Zeit zu weit voraus.
"In den 60er und 70er Jahren haben wir viel Zeit verloren. Wegen gewisser physikalischer Instabilitäten galt bei Siemens CMOS in den frühen 60er Jahren als lahme Ente, was aber nicht stimmte", erinnert sich der spätere Leiter der Zentralen Forschung und Entwicklung, Walter Heywang. Unter dem Strich blieb ein Rückstand von etwa drei Jahren hinter dem führenden Japan – eine Ewigkeit im hektischen Halbleitergeschäft. Nach massiver Fürsprache des Forschungsvorstands Karl Heinz Beckurts erklärte Siemens 1983 die Jagd nach dem Megabit-Speicher zum strategischen Unternehmensziel und investierte rund 2,6 Mrd, DM in das "Mega-Projekt". Beim 4-Megabit-Chip zog Siemens schließlich unter Führung von Hermann R. Franz 1988 gleichauf zur Konkurrenz und verblieb seither in der Spitzengruppe.
Trotz der Ausgliederung der Halbleitersparte in die Infineon Technologies AG im Jahr 1999 sind die Siemens-Silizium-Forscher nicht arbeitslos geworden. Denn Silizium bleibt ein wichtiger Grundwerkstoff: Objekt der Begierde sind heute winzige, hochintegrierte MEMS (mikro-elektro-mechanische Systeme). Bei MEMS ist alles aus einem Guss. Sie können Sensor, Logikprozessor und Aktor in einem sein. Per Funk halten sie Verbindung zur Außenwelt. Bei Bedarf melden sie an die übergeordneten Rechner Gefahrensituationen wie etwa "Druckverlust im Autoreifen". Auch in Gebäuden wird man sie künftig finden. Dort können sie Etage für Etage nach Feuer spähen und die Temperatur überwachen.
Schon heute kann man zudem chemische oder biologische Substanzen auf einem Chip miteinander reagieren lassen. Die von Siemens entwickelte Technologieplattform quicklab ist ein komplettes DNS-Analyselabor im Scheckkartenformat. Das Zusammenspiel von Elektronik und Biochemie auf kleinstem Raum ermöglicht hier maßgeschneiderte schnelle Analysen direkt beim Arzt, ohne Transport ins Labor. Kapillarkräfte saugen dazu einen Blutstropfen durch die Kanäle des Chips. In kleinen Kammern wird die Erbinformation aus den Zellen extrahiert, vervielfältigt und der eigentlichen Analyseeinheit zugeführt. Das Ergebnis kann direkt an einen Computer weitergegeben werden. 2004 erhielt das Entwicklerteam von Siemens gemeinsam mit Kollegen des Fraunhofer-Instituts in Itzehoe und von Infineon den Deutschen Zukunftspreis (siehe Pictures of the Future, Herbst 2004, Biosensoren).
Dieses Gebiet der Mikrofluidik steht heute dort, wo die Siliziumtechnologie zu Beginn der 60er Jahre stand – noch in den Startlöchern, aber voller Möglichkeiten, die unser Leben ähnlich tiefgreifend verändern könnten wie die Mikroelektronik in den vergangenen 40 Jahren.
Björn Schaffer
Rückblickend erinnern sich die Halbleiter-Forscher mit Wehmut an das idyllische kleine Dorf und den "Geist von Pretzfeld" (Bildleiste ganz links). Nie waren die Wege zwischen Top-Entscheidern kürzer und das Forscherleben unkomplizierter. Spenke (2.v. links) konnte sein Team hervorragend motivieren. Gleichzeitig übersetzte er die genialen, aber schwer verständlichen Überlegungen von Walter Schottky (3.v. links) in die Sprache der Experimentalphysiker. Spenke hielt sich im Hintergrund und wies alle Ehrungen dem "Dr. Pretz" zu, wie er sein Team nannte. Als zentrales Halbleiterlabor eines Weltkonzerns wurde Pretzfeld letztlich zu klein. Die verschiedenen Siemens-Firmen verschmolzen 1969 zur Siemens AG, und nach einigen Umwegen fanden die Siemens-Forscher in München, Erlangen und Berlin eine neue Heimat.
1951 entdeckte Heinrich Welker als Leiter der Festkörperphysik der Siemens-Forschung in Erlangen die III/V-Verbindungen aus Elementen der 3. und 5. Gruppe des Periodensystems. Dazu gehört Gallium-Arsenid, bis heute ein wichtiger Baustein von Hochfrequenz-Bauteilen oder Halbleiterlasern für die Optoelektronik. Mit seinem Team war Welker Wegbereiter für Mikrowellen-Halbleiterbauelemente sowie LED und Laserdioden. Von 1969 bis 1977 leitete er die Forschungslabors des Gesamtkonzerns.
Das Prinzip des "Labors auf dem Chip" lässt sich auch erweitern, etwa für die Herstellung von Chemikalien in kleinsten Mengen. Zum Inventar dieser "Fabrik auf dem Chip", an der bei Corporate Technology gearbeitet wird, gehören Sensoren und ein ausgeklügeltes System von winzigen Rohrleitungen. Diese sind zwar so fein wie ein menschliches Haar, aber in ihnen können Chemikalien effizient transportiert, gemischt und zur Reaktion gebracht werden. Der Einsatz dieser Mikroreaktionstechnik ist überall dort sinnvoll, wo es um Fabrikation kleinster Mengen, hohe Effizienz und hohe Reinheit geht, also ideal für Bereiche der Biotechnologie, Pharmazie oder Feinchemie (siehe Pictures of the Future, Herbst 2002, Fab on a Chip).