Siemens AG - Fakten und Prognosen

Skip to Content

www.siemens.com
Siemens AG

Skip over Language Selection

Change language to

Skip over Primary Navigation

Primary Navigation

Skip over secondary navigation

Secondary navigation

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact

Skip over Search

 

Pictures of the Future     Herbst 2005      

Das mitdenkende Auto – Fakten und Prognosen

Elektronik treibt Innovationen im Auto voran

Assistenzsysteme

Eine Vielzahl aktiver Sicherheitssysteme kommt auf den Markt

In dieser Dekade nehmen die aktiven Fahrerassistenzsysteme deutlich zu. Antiblockiersystem (ABS) und elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) werden laut einer Studie von Frost & Sullivan (F&S) von 2004 im Jahr 2010 in Europa den Löwenanteil des Marktvolumens von 3,5 Mrd. € ausmachen. Andere Systeme wie Abstandsregeltempomat, Fahrspurerkennung, Überwachung des toten Winkels und automatische Reifendruckkontrolle kommen sukzessive auf den Markt und wachsen sehr stark. Während heute fast alle Neuwagen ABS haben, ist ESP erst bei etwa der Hälfte vorhanden. Bis 2010 wird dieser Anteil auf knapp 70 % ansteigen. Der europaweite Umsatz mit Systemen zur automatischen Reifendruckkontrolle wird sich bis 2010 voraussichtlich auf knapp 337 Mio. € mehr als vervierfachen. Jeder zweite Neuwagen wird dann dieses System haben.

 

Start bei Null. Der Markt von Systemen zur Fahrspurerkennung oder zur Überwachung des toten Winkels ist derzeit nahezu Null, wird aber ab 2006 ansteigen. So dürften europaweit im Jahr 2010 über 16 Mio. € mit Fahrspurerkennungssystemen umgesetzt werden, ein ähnliches Marktvolumen sollen dann Nachtsichtsysteme umfassen. Für Assistenzsysteme, die den Fahrer beim Wechsel von Fahrspuren unterstützen, prognostizieren die Marktforscher von F&S bis 2010 ein Umsatzvolumen in Europa von knapp 26 Mio. €. Head-up-Displays, die Informationen direkt ins Sichtfeld des Fahrers einblenden, werden laut F&S in Europa ebenfalls erst ab 2006 marktrelevant, dann aber mit hohem Wachstumspotenzial.

Elektronik und Software machten 1990 noch 16 % des Fahrzeugwerts aus. Im Jahr 2001 waren es bereits 25 %. Bis 2010 wird der Anteil auf knapp 40 % steigen, so das Ergebnis einer Gemeinschaftsstudie des Center of Automotive Research, PricewaterhouseCoopers, des VDA und der Stadt Leipzig.

 
 
 
icon: up
 
 
 
Â