Szenario 2015: Die perfekte Operation
Oktober 2015 – eine Weltpremiere: Dank wissensbasierter Systeme wird der Einsatz einer künstlichen Herzklappe zum harmlosen Eingriff. Doch dann ist plötzlich der Patient verschwunden…
zum Szenario
Trends: Digitale Assistenten helfen heilen
Die Informationstechnologie verändert das Gesundheitswesen erheblich. Riesige Datenmengen werden von Computern aufbereitet, die daraus Krankheitsbilder mit der Präzision eines Arztes herauslesen können. Im Operationssaal bereiten Verfahren zur Bilddatenüberlagerung und moderne Magnetresonanzsysteme den Weg für die Visualisierung mikrochirurgischer Eingriffen in Echtzeit
zum Trend-Beitrag
Computer im OP: Software für eine bessere Therapie
Computertechnik hilft dem Arzt nicht nur bei der Verwaltung von Patientendaten und der Diagnose. Auch bei der Behandlung können sich die Mediziner auf die Unterstützung durch Software verlassen
zum Computer im OP
Hybridgeräte: Eins plus Eins ist... viel mehr
Schnelle Computerprogramme ermöglichen eine neue Produktklasse bildgebender Medizingeräte – die Hybride. In ihnen verschmelzen verschiedene Systeme, die Bilder mit bislang unerreichter Qualität liefern. Der Erfolg: Bessere Diagnosen und effizientere Arbeitsabläufe im Krankenhaus
zu Hybridgeräten
Fakten und Prognosen: IT im Gesundheitswesen
Der Markt für Informationstechnik in Krankenhäusern ist zwischen 2000 und 2004 allein in Europa von 2,4 auf knapp 3,5 Mrd. € angestiegen. Im Durchschnitt geben europäische Kliniken jährlich 2 % ihres Gesamtbudgets für IT aus. Je nach Größe der Klinik schwankt der Betrag zwischen 20 000 und 2 Mio € p.a. Auch in den USA geben Krankenhäuser etwa 2 % ihres Gesamtbudgets für IT aus
zu Fakten und Prognosen
Elektronische Gesundheitskarte: Der lombardische Patient
Neun Millionen Einwohner der Lombardei sind die Vorreiter beim Einsatz einer elektronischen Bürgerkarte, die vor allem beim Arztbesuch enorme Vorteile bringt: Durch weniger Verwaltungsaufwand haben Ärzte mehr Zeit für die Patienten, Fehlverschreibungen sind so gut wie ausgeschlossen, die Sicherheit sensibler Patienten-Daten steigt – und die Kosten sinken
zur Gesundheitskarte
"E-Health spielt eine zentrale Rolle im Gesundheitswesen"
Interview mit Dr. Gérard Comyn, Europäische Kommission, über E-Health
zum Interview
Suzhou Municipal Hospital, China: Klinik für eine Million Patienten
Das Suzhou Municipal Hospital zeigt, dass sich Investitionen in moderne Technologien gerade für Krankenhäuser in China lohnen
zum Suzhou Municipal Hospital
RFID-Armband in der Klinik: Funketikett am Krankenbett
Patienten erhalten künftig Armbänder mit winzigen Funketiketten, um Klinikabläufe effizienter zu gestalten. Zwei Pilotprojekte in New York und Saarbrücken zeigen, dass sich damit vor allem Verwechslungen und falsche Behandlungen vermeiden lassen
zu RFID am Krankenbett
Radiologie Passau: Das Ärzte-Netz
Ob Teleradiologie oder Therapiezentrum – Medizingeräte und Informationstechnologie von Siemens ermöglichen in der Radiologie Passau durchgängige klinische Prozesse
zum Ärzte-Netz
The Heart Center of Indiana, USA: Eine Herzensangelegenheit
Bereits zwei Jahre nach seiner Eröffnung zählte "The Heart Center of Indiana" zu den besten 15 % der Krankenhäuser in den USA im Bereich Kardiologie. Die Partnerschaft mit Siemens trug maßgeblich zu diesem Erfolg bei
zum Herzzentrum Indiana
7-Tesla-MR-Tomograph: Das Hubble-Teleskop der Hirnforschung
Immer tiefer wollen Neurologen ins Gehirn hineinblicken. Dank neuer, extrem starker Magnetresonanz-Tomographen lassen sich einzelne lebende Zellen bei der Arbeit beobachten und der Weg biochemischer Moleküle durchs Gehirn verfolgen
zum 7-Tesla-MR-Tomograph
auf den Punkt ...
Entwicklungen, Leute, Links, Literatur
zur Übersicht