Skip to Content

www.siemens.com
Siemens AG

Skip over Language Selection

Change language to

Skip over Primary Navigation

Primary Navigation

Skip over secondary navigation

Secondary navigation

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact

Skip over Search

 

Pictures of the Future      Herbst 2005      

Intelligente Vernetzung – Fakten und Prognosen

Vernetzung im Verkehr boomt    

Der durchschnittliche deutsche Autofahrer steht nach Berechnungen des Automobilclubs ADAC im Jahr etwa 65 Stunden im Stau. Das entspricht pro Tag einem Mehrverbrauch von fast 40 Millionen Liter Kraftstoff – allein in Deutschland. Insgesamt entsteht durch Staus ein volkswirtschaftlicher Schaden in Höhe von 100 bis 200 Mrd. €. Darüber hinaus ereignen sich in Europa nach EU-Angaben jährlich 1,4 Millionen Verkehrsunfälle mit 1,8 Millionen Verletzten und 50 000 Toten.

Lösungen der Verkehrstelematik können diese Schäden verringern, indem sie etwa helfen, Staus zu verhindern und Parkplätze zu finden: "Effiziente Leitsysteme in Städten vermeiden heute bereits 10 % Verkehr und verringern die Luftverschmutzung um bis zu 15 %", sagt Prof. Edward G. Krubasik, Siemens-Vorstand und Präsident des Zentralverbands der deutschen Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI). Auf Autobahnen könnte die Kapazität durch Telematik-Systeme etwa um 10 % erhöht werden.

Auch das Interesse der Autofahrer an telematischen Anwendungen wächst: Nach einer repräsentativen Studie von Frost & Sullivan (F&S) sind 88 % der europäischen Autobesitzer an Lösungen wie Notrufsystemen und Navigationshilfen interessiert. Lkw-Besitzern geht es darüber hinaus vor allem um Fahrzeugmanagementsysteme, die das Verhalten von Fahrer und Fahrzeug registrieren und Fuhrparkbetreiber mit wichtigen Daten zur logistischen Planung und technischen Überwachung versorgen.

In Europa waren im Jahr 2004 bereits 4,2 Millionen Autos mit Telematik- und Infotainmentsystemen ausgestattet – 35 % des Markts waren Navigationssysteme. Bis 2010 dürften nach der F&S-Studie über 14 Millionen Autos solche Systeme besitzen. Dann werden etwa GPS-Systeme in Premium-Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören und auch in 80 % der kleineren Neuwagen eingebaut sein. Das europäische Marktvolumen für Telematik- und Infotainmentsysteme wird nach F&S von gut 3,7 Mrd. € in 2005 auf 5,8 Mrd. € in 2010 ansteigen.

 
 
 
 
 
 
icon: up