Siemens AG - Flughafen-Großprojekte

Skip to Content

www.siemens.com
Siemens AG

Skip over Language Selection

Change language to

Skip over Primary Navigation

Primary Navigation

Skip over secondary navigation

Secondary navigation

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact

Skip over Search

 

Pictures of the Future     Herbst 2005      

Intelligente Vernetzung – Flughafen-Großprojekte

Flughafen unter der Wüste

An der Erweiterung des Dubai International Airports sind mehrere Siemens-Bereiche beteiligt. Der gemeinsame Auftritt ("Siemens One") sichert eine effiziente Umsetzung von Großprojekten.

Tower / Abfertigungshalle

Flughafen der Superlative: Bereits heute ist der Dubai International Airport der größte im Nahen Osten – bald soll er einer der größten der Welt sein

Dubai boomt. Die Herrscher der Stadt, die Familie Al Maktum, möchten die Wüstenmetropole zur Drehscheibe des Handels zwischen Europa, Asien und der arabischen Welt ausbauen. Mit Erfolg: Immer mehr Firmen siedeln sich an. Um fast 17 % ist das Bruttosozialprodukt 2004 gestiegen – mit erheblichen Folgen auch für den Dubai International Airport: Mit 21,7 Millionen Passagieren im Jahr 2004 – eine Steigerung von über 20 % zum Vorjahr – ist der Flughafen zum bedeutendsten im Nahen Osten aufgestiegen. Seit 2003 werden ein drittes Terminal und zwei Vorfeld-Terminals errichtet sowie das bestehende Terminal 2 erweitert. Damit will Dubai im Jahr 2006 eine Kapazität von 70 Millionen Fluggästen pro Jahr erreichen. Zum Vergleich: Der Frankfurter Flughafen hat jährlich 50 Millionen Fluggäste, der John F. Kennedy International Airport in New York 32 Millionen.

 

Bei der Erweiterung des Flughafens in Dubai ist Siemens mit von der Partie. Das Department of Civil Aviation (DCA) – die Luftfahrtbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate – hat in einer ersten Umbauphase von 1998 bis 2002 Aufträge für Gepäckförderanlagen, Landebahnbefeuerung und Gebäudetechnik an die Bereiche Industrial Solutions and Services (I&S) sowie Building Technologies (SBT) vergeben.

"Mit Siemens haben wir uns für einen sehr erfahrenen Partner auf dem Gebiet der Flughafenautomatisierung entschieden", sagt Scheich Ahmed bin Said Al Maktum, Präsident des Ministeriums für zivile Luftfahrt und Chef der Emirates Airline. Gezählt haben bei der Auftragsvergabe jedoch nicht nur Erfahrung und weltweite Reputation. Überzeugt hat das DCA vor allem die "Siemens One"-Strategie – die Fähigkeit, verschiedene Dienstleistungen aus einer Hand anbieten zu können: "Während andere Firmen Leistungen zukaufen müssen, arbeiten bei uns alle Bereiche zusammen, analysieren gemeinsam den Bedarf des Kunden und liefern maßgeschneiderte Gesamtlösungen", erklärt Günter Menden, Sprecher des Siemens Sector Development Board Airports.

 
 
 
 
 
icon: up
 
 
 
Â