Nahtlose Kommunikation
auf den Punkt ...
▄ Das Internet wird sukzessive zum umfassenden Medium für den Transport aller Daten. Vor allem aufgrund mobiler web-fähiger Geräte wird die Zahl der Breitband-Internetnutzer bis 2015 auf etwa fünf Milliarden anwachsen. Großen Anteil hat das Web 2.0: der Austausch von Filmen, Musik und Bildern sowie Anwendungen für neue soziale Bindungen    mehr
▄ Eine zentrale Rolle spielt die Usability. Damit viele Menschen sowohl Geräte als auch Dienste nutzen können, müssen diese so einfach wie möglich zu bedienen sein. Die Displays werden zudem größer    mehr
▄ Im Mobilfunk erweitern Unternehmen wie Nokia Siemens Networks die Bandbreite auf mehrere hundert Megabit pro Sekunde. Dazu entwickeln sie UMTS und WiMAX weiter und arbeiten an Lösungen für den Mobilfunk der 4. Generation, die eine Bandbreite von 1 Gbit/s bieten sollen    mehr
â–„ Kommunikationstechnik ist für alle Bereiche ein Wettbewerbsfaktor. In der industriellen Produktion müssen Daten jederzeit für alle Beteiligten verfügbar sein, um Güter effizienter und flexibler herstellen zu können. Mit modernen Leitsystemen werden Kraftwerke möglichst ressourcenschonend gefahren. Siemens bietet die jeweils passende Technik an und macht Anlagen aller Art unangreifbar für Hacker  Â
mehr unter  Energietechnik,  Produktion und  Sicherheit der Software
▄ Die Industrie setzt verstärkt auf drahtlosen Datenverkehr. In Fabriken ergänzen Funknetze die Bus-Technik. Die Industrial WLAN-Lösung von Siemens bietet höchste Zuverlässigkeit und garantierte Bandbreite    mehr
▄ Im Gesundheitswesen hilft vernetzte Informationstechnologie, Patienten effizienter zu behandeln und Kosten zu senken. Siemens bietet vielfältige Lösungen – von der elektronischen Patientenakte bis zur Telemedizin    mehr
▄ Reisen werden künftig dank elektronischer Assistenten und Verkehrs- Managementsysteme wesentlich komfortabler. Übergänge zwischen Straße, Bahn und Flugzeug sollen so ohne Systembrüche möglich werden    mehr
Kommunikation allgemein
Prof. Dr. Hartmut Raffler, CT ICÂ Â Â hartmut.raffler@siemens.com
Nokia Siemens Networks
Dr. Stephan Scholz   stephan.scholz@nsn.com
Zuhause
Thomas Hauser, SBTÂ Â Â hauser.thomas@siemens.com
Björn Fehrm, FSC   bjorn.fehrm@fujitsu-siemens.com
Udo Biro, NSNÂ Â Â udo.biro@nsn.com
Telefonanlagen
Karl Klug, SENÂ Â Â karl.klug@siemens.com
Energietechnik
Dr. Rainer Speh, PGÂ Â Â rainer.speh@siemens.com
Dr. Hans-Gerd Brummel, PGÂ Â Â hans-gerd.brummel@siemens.com
Dr. Thomas Werner, PTDÂ Â Â thomas.werner@siemens.com
Produktion
Dr. Heiner Röhrl, A&D   heiner.roehrl@siemens.com
Ewald Kuk, A&DÂ Â Â ewald.kuk@siemens.com
Dr. Rainer Sauerwein, CT ICÂ Â Â rainer.sauerwein@siemens.com
IT-Sicherheit
Dr. Stephan Lechner, CT ICÂ Â Â stephan.lechner@siemens.com
Dr. Johann Fichtner, CT ICÂ Â Â johann.fichtner@siemens.com
Medizin
Dr. Michael Meyer, Med   michael-meyer@ siemens.com
Dr. Friedrich Fuchs, Med   friedrich.fuchs@ siemens.com
Verkehr
Friedrich Moninger, TSÂ Â Â friedrich.moninger@siemens.com
Einsatzzentralen
Peter Löffler, SBT   peter.loeffler@ siemens.com
Wireless World Research Forum    www.wireless-world-research.org
UMTS-Weiterentwicklung    www.3gpp.org
 Siegmund, G: Einführung in die Telekommunikation. UTB Verlag (2007)