Zukunft der Fabriken
auf den Punkt ...
▄ Auch Arbeitsabläufe können virtuell simuliert werden – nicht nur in Fabriken, sondern auch in der Medizin, etwa beim neuen Partikeltherapie-Zentrum in Heidelberg. Siemens optimiert hier beispielsweise den Patientendurchsatz, um das Zentrum wirtschaftlicher zu machen und den Ärzten mehr Zeit für ihre Patienten zu geben mehr
▄ Zusammen mit einem südkoreanischen Stahlunternehmen entwickelte Siemens ein Produktions-Verfahren, das Kokerei und Sinterofen überflüssig macht und im Vergleich zu bisherigen Technologien effizienter, billiger und umweltfreundlicher ist mehr
▄ Energiesparende Maßnahmen an den Produktions-Standorten, die Wiederverwertung aufbereiteter Gebrauchtgeräte sowie die Entwicklung und der Einsatz stromsparender Geräte sind wichtige Schritte, um die Nachhaltigkeit in der Produktion zu steigern mehr
▄ Mit der Übernahme des Software-Herstellers UGS gelang es Siemens als erster Firma, die bislang getrennten Welten der virtuellen Produktentwicklung und Produktionsplanung – Stichwort Digitale Fabrik – mit der Fabrikautomatisierung zu vereinen. Dadurch wird die Entwicklung neuer Produkte künftig schneller, flexibler und kostengünstiger und die Simulation komplexer Abläufe in Fabriken einfacher – ebenso die Zusammenarbeit in Echtzeit von jedem Computer der Welt
mehr unter Trends und Product Lifecycle Management
▄ Seit Jahren arbeiten Forscher und Entwickler bei Siemens daran, den gesamten Lebenszyklus von Produkten – vom Design über die Fertigung bis zur Entsorgung und die ganze Zulieferkette – digital abzubilden und zu optimieren. Bereits heute werden etwa Züge virtuell bis ins Detail geplant
mehr unter Fabrik im Rechner, Produktentwicklung und Züge simulieren
▄ Auch Arbeitsabläufe können virtuell simuliert werden – nicht nur in Fabriken, sondern auch in der Medizin, etwa beim neuen Partikeltherapie-Zentrum in Heidelberg. Siemens optimiert hier beispielsweise den Patientendurchsatz, um das Zentrum wirtschaftlicher zu machen und den Ärzten mehr Zeit für ihre Patienten zu geben mehr
▄ Beim Siemens-Standort Amberg stimmt bereits der Workflow: Mit hoher Auslastung und einer Liefertreue von über 99 % ist das Werk für speicherprogrammierbare Steuerungen nicht nur eines der effizientesten von Siemens, sondern offiziell auch die beste Fabrik Europas. Sein Geheimnis: Erfindungsreichtum und Motivation der Mitarbeiter mehr
▄ Zusammen mit einem südkoreanischen Stahlunternehmen entwickelte Siemens ein Produktions-Verfahren, das Kokerei und Sinterofen überflüssig macht und im Vergleich zu bisherigen Technologien effizienter, billiger und umweltfreundlicher ist mehr
▄ Energiesparende Maßnahmen an den Produktions-Standorten, die Wiederverwertung aufbereiteter Gebrauchtgeräte sowie die Entwicklung und der Einsatz stromsparender Geräte sind wichtige Schritte, um die Nachhaltigkeit in der Produktion zu steigern mehr
Digitale Fabrik
Dr. Bernhard Nottbeck, CT PP
bernhard.nottbeck@siemens.com
Dr. Bernd Korves, CT PP
bernd.korves@siemens.com
Dr. Robert Neuhauser, CSP SCM
robert.neuhauser@siemens.com
Dr. Helmuth Ludwig, A&D
helmuth.ludwig@siemens.com
Anthony Affuso, A&D
tony.affuso@siemens.com
Charles Grindstaff, A&D
chuck.grindstaff@siemens.com
Digitale Produktentwicklung
Bernd Friedrich, CT PP
bernd.friedrich@siemens.com
Michael Schwarzlose, PG
michael.schwarzlose@siemens.com
Standort Amberg
Hans Schneider, A&D
hans_j.schneider@siemens.com
Gepäckförderanlage Peking
Herbert Hiller, I&S
herbert.hiller@siemens.com
Zug-Simulation
Reinhard Belker, TS
reinhard.belker@siemens.com
Workflow-Simulation
Thomas Lepel, CT PP
thomas.lepel@siemens.com
Finex-Anlage
Dr. Johannes Schenk, I&S
johannes.schenk@siemens.com
Interner Umweltschutz
Winfried Mayer, CT ES
winfried.mayer@ siemens.com
Dr. Ferdinand Quella, CT ES
ferdinand.quella@ siemens.com
EU-Motor-Challenge-Programm
Dr. Peter Zwanziger, A&D
peter.zwanziger@siemens.com
AMR Research: www.amrresearch.com
Informationen zu A&D PL / UGS: www.siemens.com/ugs
Universitäts-Klinik Heidelberg: www.klinikum.uni-heidelberg.de