Szenario 2020: Fit wie ein Turnschuh
Dr. Fernandez hat Prostatakrebs und Alzheimer im Frühstadium. Eine schlimme Nachricht? Nicht mehr. Denn im Jahr 2020 ermöglichen modernste Früherkennungstechniken und Labortests gepaart mit intelligenten Bildgebungsverfahren eine schnelle, effektive und nahezu schmerzfreie Behandlung
zum Szenario
Trends: Vom Molekül zum Menschen
Von Genen über Proteine zu Zellen, Organen und dem ganzen Organismus des Menschen verschaffen sich Wissenschaftler einen systematischen Überblick über unsere Funktionsweise. Dazu verknüpfen sie die Resultate von Labortests mit Diagnosebildern, speichern die Erkenntnisse in intelligenten Datenbanken und entwickeln Strategien für Früherkennung und gezielte Behandlung
zu den Trends
Neue bildgebende Verfahren: Die Zukunft der Diagnostik
Dank bildgebender Verfahren lassen sich Krankheiten künftig früher erkennen: Infrarotsysteme spüren Gewebe- und Zellanomalien auf, Bluttests weisen geringste Mengen an Krebsproteinen nach, und neue Verfahren schlagen in Zukunft bereits bei den ersten Anzeichen einer Alzheimer-Erkrankung Alarm. Auch die Entwicklung neuer Medikamente wird beschleunigt
zu bildgebenden Verfahren
Interview: Mit Licht Krebszellen nachweisen
Der Mediziner und Radiologe Prof. Dr. Dr. John V. Frangioni vom Beth Israel Deaconess Medical Center und der Harvard Medical School in Boston zur Lösung diagnostischer Probleme durch modernste technische und chemische Methoden
zum Interview
Interview: Heilen Dank Nanopartikeln
Dr. Mukesh G. Harisinghani, Direktor des Clinical Discovery Program am Center for Molecular Imaging Research sowie Direktor für Magnetresonanz-Aufnahmen am Massachusetts General Hospital in Boston, über magnetische Nanopartikel für Diagnose und Therapie
zum Interview
Brustkrebsvorsorge: Hightech zur Früherkennung
Im Kampf gegen Brustkrebs kommt es auf eine frühzeitige Erkennung und Diagnosestellung an. Große Fortschritte auf dem Gebiet der bildgebenden Verfahren ermöglichen präzisere und schonendere Untersuchungen
zur Brustkrebsvorsorge
Brustkrebs-Prognose: Verräterischer Fingerabdruck
Neue diagnostische Tests prognostizieren, wie erfolgreich eine Brustkrebspatientin mit verschiedenen Tumortherapien behandelt werden kann – Molekulare Diagnostik als Grundlage einer maßgeschneiderten Therapie für jeden Patienten
zur Brustkrebs-Prognose
Fakten und Prognosen: Früherkennung im Trend
Nicht zuletzt durch die Fortschritte in der Gesundheitsversorgung erreichen die Menschen ein immer höheres Alter. Gleichzeitig wächst die Zahl der Weltbevölkerung unvermindert. Unter anderem wegen dieser demographischen Entwicklung werden sich auch die globalen Gesundheitskosten innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppeln. Wesentlichen Anteil haben hier die Kosten für chronische Krankheiten: Bereits heute entfallen darauf laut Weltgesundheitsorganisation 60 % der Gesundheitsausgaben
Fakten und Prognosen
Große Gesundheitsstudie SHIP: Medizinische Mustersuche
Medizinforscher führen im Nordosten Deutschlands eine der weltweit umfassendsten Datenerhebungen bei Tausenden von Probanden durch. Zusammen mit Siemens suchen sie nach Mustern für die Entstehung und Behandlung der häufigsten Erkrankungen
zur Gesundheitsstudie
Neue Bluttests mit Biomarkern: Kleinste Blutmengen genügen
Die genaue Diagnose von Krankheiten wie Krebs ist oft sehr komplex und langwierig. Doch nun gibt es etliche Tests, mit denen sich Erkrankungen schnell und sicher im Labor diagnostizieren lassen. Häufig reicht dafür schon eine kleine Menge Blut
zu den Bluttests
Dimension Vista: Ein Tausendsassa fürs Labor
Siemens hat ein Laborsystem entwickelt, das viele Geräte und Tests in sich vereint – und die Arbeitsabläufe enorm beschleunigt. In einer Stunde lassen sich damit 200 Proben analysieren und 1500 medizinische Werte bestimmen
zu Dimension Vista
Auf den Punkt...
Entwicklungen, Leute, Links, Literatur
zur Übersicht