Nachhaltige Gebäudetechnik
Auf den Punkt ...
▄ Gebäude sind weltweit für 40 % des Energieverbrauchs und etwa 21 % aller Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Gleichzeitig bieten sie aber auch ein enormes Einsparpotenzial. So zeigen schon heute viele gewerbliche Gebäude, dass mit effizienten Technologien – z.B. Regler, Sensoren oder Gebäudemanagementsysteme – Emissionen und damit auch die Stromkosten drastisch gesenkt werden können, ohne auf Komfort verzichten zu müssen mehr unter Umweltfreundliche Gebäude, Siemens-Bauten, Sensoren und Smart Home
▄ Allgemein gibt es bereits viele Hebel, um die von Gebäuden verursachten Emissionen zu reduzieren. Wie diese vor allem in Städten effektiv vermieden werden können, beschreibt das Forschungsprojekt "Sustainable Urban Infrastructure" mit Potenzialen und Kosten von effizienten Technologien. So könnten etwa in London allein durch den Einsatz bestehender Technologien schon 2025 etwa 10 Mio. t CO2 eingespart werden mehr
▄ Zusammen mit Partnern forscht Siemens daran, Gebäude weitaus effizienter werden zu lassen. Etwa in Alaska, wo hervorragende klimatische Bedingungen herrschen um Technologien auf ihre Effizienz als auch Robustheit zu testen. Oder die sogenannten EcoBlocks, Wohneinheiten für viele tausend Menschen, die mit eigenen Trinkwasseraufbereitungsanlagen, Solar- und Windtechnik zur Energieversorgung, Müllverbrennungsanlagen und ein eigenes Klärwerk autark und umweltfreundlich sein sollen
mehr unter High-Performance-Building und Alaska
▄ Siemens-intern forschen Spezialisten der Siemens Real Estate, dem Immobilienunternehmen der Siemens AG, an der Effizienzsteigerung der wichtigsten der weltweit mehr als 3 000 SRE-Standorte und -Gebäude. Das Resultat ist ein umfassendes Maßnahmenmodell, das die Energieeffizienz eines Gebäudes in jedem Zustand optimieren soll mehr
▄ Ab 2009 werden die Nachfolger herkömmlicher Brennwertkessel – gasbefeuerte Miniblockheizkraftwerke – nicht nur Wärme liefern, sondern auch ⅔ des Strombedarfs eines durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalts selbst erzeugen mehr
Energiespar-Contracting
Ullrich Brickmann, BT
ullrich.brickmann@siemens.com
Energieeffiziente Gebäude
Carmen Sánchez, BT Spanien
mcarmen.sanchez@siemens.com
Lynden Clark, BT Australien
lynden.clark@siemens.com
Gretchen Schacht, BT USA
gretchen.schacht@siemens.com
Effiziente Siemens-Gebäude
Rainer Kohns, SRE rainer.kohns@siemens.com
Intelligente Sensoren
Dr. Maximilian Fleischer, CT PS
maximilian.fleischer@siemens.com
AMIS-Stromzähler
Alexander Schenk, PTD alexander.schenk@siemens.com
Gebäudeautomation
Ulrich Wirth, BT
wirth.ulrich@siemens.com
Pervasive Computing Lab
Dr. Cornel Klein, CT SE cornel.klein@siemens.com
High Performance Building
Vladimir Zahorcak, SCR, Princeton vladimir.zahorcak@siemens.com
OP-Simulation
Dr. Gerta Köster, CT PP
gerta.koester@siemens.com
Forschungskooperation Alaska
Ben LaRue, BT Alaska
ben.larue@siemens.com
Mini-Blockheizkraftwerk
Georges van Puyenbroeck, BT
georges.vanpuyenbroeck@siemens.com
Markus Herger, BT
markus.herger@siemens.com
Cold Climate Housing Research Center: www.cchrc.org/default.aspx
Masdar-Initiative: www.masdaruae.com
Siemens-Mediensammlung Energie:
www.siemens.de/generation21/mediensammlung
GreenBuilding-Initiative: www.eu-greenbuilding.org