Zukunft der Rohstoffe
Auf den Punkt
▄ Kupfer ist immer heißer begehrt: der Preis hat sich seit 2000 fast verfünffacht. Besonders effizient wird das Metall in der chilenischen Mine Los Pelambres gewonnen. Dazu tragen Technologien von Siemens bei – das reicht vom Erz-Förderband, das zugleich Strom produziert bis hin zu einer innovativen Flotationszelle, die die Metallausbeute steigert mehr
▄ In zahlreichen Tagebaustätten sind gigantische Gefährte im Einsatz, die etwa Erze ausbaggern und transportieren. Siemens rüstet die Kolosse mit Elektroantrieben aus, die 600 t bewegen können. Unterstützt werden die Motoren von Stromabnehmern, die wie bei einer Straßenbahn in eine Oberleitung eingehakt werden. Das macht die Grubengiganten schnell und sparsam mehr
▄ In vielen alltäglichen Produkten stecken exotische Rohstoffe, die immer knapper werden. Unternehmen müssen sich deshalb Gedanken machen, wie sie die raren Materialien ersetzen können. Bei Siemens untersucht ein Forscher-Team die Risiken für den Konzern und macht Vorschläge für Alternativen mehr
▄ Laut dem ehemaligen US-Regierungsberater Matthew Simmons könnte ein Barrel Öl in fünf Jahren bis zu 500 US-$ kosten. Wie lange die weltweiten Vorräte noch reichen, würden wir erst wissen, wenn die Förderung zum Erliegen kommt, sagt der Ölexperte im Interview mehr
▄ Etwa 90 % der Ölvorkommen sind in Sand oder Schiefer gebunden. Ihre Förderung ist viel aufwändiger als bei konventionellen Quellen, wird aber immer rentabler. Siemens entwickelt ein revolutionäres Verfahren, wie man das Öl aus den Sanden viel umweltfreundlicher gewinnen kann als bislang mehr
▄ Sauberes Wasser ist rar, besonders in Katastophengebieten wie Chinas Erdbebenregion. Moderne Membrantechnologie von Siemens kann reines Nass schnell und sicher zur Verfügung stellen. In Singapur hat der Konzern sein Wasser-Know-how gebündelt – dort entstehen bahnbrechende Innovationen, etwa zur Meerwasserentsalzung mehr unter
Rohstoff Wasser, Interview Butler, Singapur und Abwasseraufbereitung
Kupfermine Los Pelambres
Christian Dirscherl, Industry christian.dirscherl@siemens.com
Grubenfahrzeuge mit Elektroantrieb
Walter Köllner, Industry walter.koellner@siemens.com
Seltene Rohstoffe
Stephan Gierszewski, CSP stephan.gierszewski@siemens.com
Dr. Friedrich Lupp, CT friedrich.lupp@siemens.com
Pipelines
Sanjeev Sinha, Pipeline Democenter sinha@siemens.com
Peter Wappler, Energy peter.wappler@siemens.com
Bohrplattformen
Jürgen Moser, Energy moser.juergen@siemens.com
Knut Arne Thanem, Siemens Oil & Gas knut.thanem@siemens.com
Erdölgewinnung und Ölsande
Michael Koolman, Energy
michael.koolman@siemens.com
Bernd Wacker, CT
bernd.wacker@siemens.com
Rohstoff Wasser
Bruce Biltoft, Memcor
bruce.biltoft@siemens.com
Rhett Butler, Skyhydrant
rhett.butler@siemens.com
Rüdiger Knauf, Water Technologies
ruediger.knauf@siemens.com
Elektrochemische Wasseraufbereitung
Dr. Manfred Waidhas, CT manfred.waidhas@siemens.com
Rohstoff Biomasse
Dr. Hermann Schwarz, Industry hermann.hs.schwarz@siemens.com
Bundesgesellschaft für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR):
www.bgr.bund.de
US Geological Survey: www.usgs.gov
Singapore Water Association: www.swa.org.sg
Internationale Energieagentur IEA: www.iea.org