Die Forschung und Entwicklung bei Siemens erstreckt sich über zahlreiche und sehr verschiedene Gebiete. Unsere Wissenschaftler untersuchen neue Werkstoffe, entwickeln biometrische Techniken ebenso wie neue Analysegeräte für die Medizin oder die digitale Fabrik der Zukunft. Allen Innovationen gemeinsam ist: Sie führen zu neuen Anwendungen und helfen unseren Kunden, leistungsfähigere Produkte auf den Markt zu bringen, neue Geschäftsfelder zu erschließen oder die Kosten zu senken. Hier einige Beispiele:

Technik für die Umwelt
13.07.07 | Ob bei Gebäuden, Licht, Hausgeräten, im Verkehr oder in der Industrie - überall entwickelt Siemens technische Innovationen, die helfen, Energie zu sparen und den Ausstoß von Klimagasen zu begrenzen. Siemens hält insgesamt rund 30.000 Patente für umwelt- und klimarelevante Lösungen und investiert pro Jahr über zwei Milliarden Euro in die entsprechende Forschung und Entwicklung.

Gesundheit digital
23.05.06 | Informationstechnologie und Vernetzung sind wesentliche Hebel, um die Qualität im Gesundheitswesen zu erhöhen und zugleich Kosten zu senken. Weltweit wird deshalb der Einzug der Digitaltechnik ungebrochen fortschreiten.

Das mitdenkende Auto
09.03.06 | Die Autos der Zukunft werden dank ausgereifter Sensorik den Verkehr beobachten und den Fahrer rechtzeitig warnen. Bei Notsituationen könnte das System sogar selbsttätig eingreifen. Dazu werden die Fahrzeuge künftig mehr mit ihrem Fahrer sowie untereinander und mit Verkehrszentralen kommunizieren.

Intelligente Vernetzung
19.01.06 | Intelligente Vernetzung ist einer der Megatrends unseres Jahrhunderts. Dank Sensoren und Aktoren sowie einer eingebetteten Software, die den Dingen Intelligenz und Identität verleiht, werden technische Systeme immer autonomer.

Personalisierung
24.11.05 | Ob Lieblings-Klingelton fürs Handy oder individuelles Auto-Cockpit: Personalisierbare Produkte liegen im Trend. Neue technische Lösungen von Siemens lassen sich nicht nur individuell einstellen, sondern sie passen sich sogar automatisch dem Nutzer an.

Remote Services
18.10.05 | Die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen wird immer wichtiger. Dank Remote Servcies, also den Diensten aus der Ferne, lassen sich Systeme aller Art kontinuierlich überwachen, Probleme beheben oder dank vorausschauender Wartung sogar vermeiden sowie Anlagen in ihrer Leistungsfähigkeit optimieren.

Elemente des Lebens
21.09.05 | Mehr als eine Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ein großes Problem – vor allem in Asien – sind die Megacities, in denen Haushalts- und Industrie-abwässer, Chemikalien und Müll noch oft ohne Behandlung in den Flüssen landen und das Wasser stromabwärts vergiften. Siemens bietet eine Vielzahl effektiver Lösungen zur Wasser-aufbereitung an - von der Membranfilteranlage bis zur Wasserdesinfektion via UV-Strahler.

Always-on-Gesellschaft
11.08.05 | Ob in der Freizeit, im Büro oder in der Fabrik – in der künftigen Always-on-Gesellschaft können wir, wenn wir es wollen, stets "mit der ganzen Welt" verbunden sein – egal mit welchem Endgerät und ohne nachzudenken, welche Übertragungswege die Daten nehmen.

Software
02.07.05 | Noch vor wenigen Jahren war es meist die Hardware, die über die Leistungsfähigkeit von Produkten entschied. Heute ist Software der Innovationsmotor. Software wird künftig allgegenwärtig sein, stark vernetzt und benutzerfreundlich - und sich teilweise sogar selbst optimieren können.

Sensortechnik
21.06.05 | Sensoren sind hoch entwickelte technische Sinnesorgane. Sie erspähen mikroskopisch kleine Partikel und erschnuppern geruchlose Gase. In Zukunft sollen sie sogar "intelligent" werden - und sich selbständig miteinander vernetzen.

Saubere Energie
01.10.04 | Um den Energiehunger einer stetig wachsenden Weltbevölkerung zu stillen, müssen wir fossile Brennstoffe wie Kohle, Gas und Erdöl möglichst effizient nutzen – ohne dabei die Umwelt zu schädigen.

Materialforschung
25.06.04 | Wissenschaftler schneidern Materialien nach Maß für beliebige Zwecke; zum Teil sogar auf atomarer Ebene.
Schlagworte der Zukunft sind Nanotechnologie, Bioengineering oder Adaptronik.

Neue Lichtquellen
25.06.04 | Nur wenige Millimeter große Leuchtdioden findet man heute hinter Handydisplays und kleinen Anzeigen - und morgen in Stadion- und Autoscheinwerfern.

Medizinische Bildgebung
25.06.04 | Vorsorge und Früherkennung in der Medizin rücken zunehmend in den Vordergrund. Bildgebende Verfahren ermöglichen den Ärzten faszinierende Einblicke in den Körper..

Roboter & Agenten
25.06.04 | Die Roboter kommen - mit mehr Selbstständigkeit, Intelligenz und Gefühl. Ob Gepäckträger, Küchenhilfe, Pflegekraft oder Tankroboter - Assistenten aus Stahl sollen in Zukunft die unterschiedlichsten Aufgaben übernehmen.

Usability
25.06.04 | Usability - Benutzerfreundliche Technik.
Benutzerfreundliche Technik kommt den Bedürfnissen und Wünschen des Menschen entgegen, etwa mit leicht verständlichen Bedienoberflächen.

Fabrik der Zukunft
25.06.04 | Innovations- und Designzyklen werden immer kürzer. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, müssen Unternehmen schneller und flexibler produzieren. Digitalisierung und Virtualisierung spielen dabei eine wichtige Rolle.

Logistik
25.06.04 | Die Logistik steht heute vor großen Herausforderungen: von der global vernetzten Wirtschaft über Internet-Bestellungen bis hin zu individuell hergestellten Produkten.