Skip to Content

www.siemens.com
Siemens AG

Skip over Language Selection

Change language to

Skip over Primary Navigation

Primary Navigation

Skip over secondary navigation

Secondary navigation

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact

Skip over Search

Personalisierung - Auf den Nutzer maßgeschneidert

Personalisierung ist einer der Trends in der Konsumgüterbranche. Durch personalisierbare Produkte erwarten Experten eine bessere Kundenbindung und damit Wettbewerbsvorteile für entsprechende Anbieter. Eine Produkt-Personalisierung erfolgt auf zwei Wegen: Entweder verändert der Kunde selbst die Eigenschaften oder das Aussehen eines Produkts, oder ein technisches System passt sich automatisch an die Gewohnheiten seines Besitzers an.

Zur Personalisierung eignen sich viele Dinge: angefangen bei Web-Seiten für das Online-Shopping, über Computeroberflächen, Mobiltelefone oder Autos bis zur elektronischen Wohnungsausstattung.

Auch im Gesundheits- und Pflegebereich spielt Personalisierung eine immer größere Rolle. Um individueller beraten, betreuen und behandeln zu können, setzt das Gesundheitswesen schon heute verstärkt auf personalisierte Smartcards und digitale Patientenakten. Zudem helfen große, sich ständig verbessernde Wissensdatenbanken zunehmend bei der klinischen Arbeit.

 

Personalisierung: Prognosen

Vor dem Megatrend der zunehmenden Überalterung der Gesellschaft gewinnen personalisierte Konzepte vor allem für eine kosteneffiziente und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung immer mehr an Bedeutung. In Deutschland sollen ab 2006 etwa 80 Millionen Versicherte mit einer elektronischen Gesundheitskarte ausgestattet werden. Für den europäischen Markt für Software-Lizenzierung sowie Wartungsverträge von elektronischen Patientenakten prognostiziert das Marktforschungsinstitut Frost & Sullivan bis 2010 ein Volumen von 688 Millionen Euro.

Von der Milchtüte über das Auto bis zur Werkzeugmaschine werden durch so genannte RFID-Transponder (Radio Frequency Identification) in naher Zukunft auch immer mehr Objekte selbst eine Personalisierung erfahren. Mit Hilfe eines Chips, auf dem sich ein digitales Gedächtnis befindet, könnten Milliarden Dinge dann untereinander Informationen austauschen.

Ob bei Handys, Auto-Cockpits, medizintechnischen Geräten oder anderen Systemen - Personalisierung bei Siemens bringt immer eine erhöhten Kundennutzen und eine verbesserte Bedienfreundlichkeit mit sich.

 

Personalisierung bei Siemens

Für mehr Telefonspaß und leichtere Bedienung sorgen beim Siemens Handy CX70 beispielsweise so genannte Emoty-Figuren. Mit diesen 3-D-Charakteren kann der Nutzer Gefühle ausdrücken und per MMS (Multimedia Messaging Service) verschicken. Zukünftig sollen solche Avatare noch weitere Funktionen übernehmen.

Eine benutzerfreundliche Mensch-Maschinen-Schnittstelle bieten auch modulare Auto-Cockpits von Siemens. Fahrer-, Beifahrer- und Mittelkonsole sind dabei einzeln austauschbar, und die Displays lassen sich an die Wünsche des Benutzers anpassen. Eine individuelle Fahrzeugeinstellung ermöglicht auch die neueste Generation von PASE (Passive Start and Entry System), wobei der Autoschlüssel durch eine Chipkarte mit Transponder ersetzt wird.

Mit Smartcards wie der Gesundheitskarte für eine Millionen Einwohner der Lombardei unterstützt Siemens auch die Personalisierung im Gesundheitswesen. Ein Pionier auf diesem Gebiet ist das Alegent Health Lakeside Hospital in Omaha, Nebraska, wo neben der Siemens-Software Soarian zum Management von klinischen und administrativen Informationen unter anderem das Siemens-System SIENET zur Bildarchivierung und -übermittlung zum Einsatz kommt. Ein wichtiger Schritt zu einer individuellen Behandlung und Prävention mit Hilfe von Informationen über Gen- und Proteinprofile ist das Siemens-Minilabor quicklab.

 
 
 
 
 

Kontakt

Siemens Technologie - und Innovationskommunikation

Herr Dr. Ulrich Eberl

Tel: +49 (89) 636-33438
Fax: +49 (89) 636-35292

ulrich.eberl@siemens.com

 

Herr Dr. Norbert Aschenbrenner
Wittelsbacherplatz 2
D-80333  München

Tel: +49 (89) 636-33438
Fax: +49 (89) 636-35292

norbert.aschenbrenner@siemens.com