Dienstag, 23.01.2007
Londons öffentliches Verkehrssystem gehört seit seinen Anfängen zu den effizientesten überhaupt. Der zweitgrößte Ballungsraum Europas verfügt über das älteste und größte U-Bahn-Netz der Welt sowie ein Busnetz mit über 700 Linien, das jeden Tag rund sechs Millionen Passagiere befördert. Künftig wird ein von Siemens realisiertes Satelliten-Erfassungssystem, mit dem die jeweiligen Positionen von 8.000 Bussen in Echtzeit ermittelt werden können, zur Verkürzung der Fahrtzeiten beitragen. Auf Grundlage der erfassten Daten werden an 2.000 Bushaltestellen elektronische Anzeigen die wartenden Fahrgäste darüber informieren, wann genau der nächste Bus ankommt. Zahlreiche Linien des Nah-, Regional- und Fernverkehrs nutzen Züge von Siemens – samt Dienstleistungen und Wartung –, und auch die Airport-Linien Heathrow Express und Heathrow Connect werden von Siemens Zügen bedient. Auch für Londons City-Maut-System liefert Siemens Systeme für die Überwachung der Straßen und die automatische Erkennung der Nummernschilder, außerdem sind viele Ampeln und weitere Verkehrsanlagen von Siemens. Gleiches gilt für die hochmoderne Automatisierungstechnologie in zahlreichen Gebäuden, wie dem bekannten Hochhaus des weltgrößten Rückversicherers Swiss Re, den Theatern im Londoner West End oder den Galerien Tate Modern und Tate Britain. Siemens stattete die Canary Wharf, einen der größten Bürogebäudekomplexe der Stadt, mit Brandmeldesystemen aus sowie Londoner Bahnstationen mit Überwachungskamera-Systemen zur Erhöhung der Sicherheit. Mit seinen innovativen Systemen wandelt Siemens für das britische Statistikamt 250 Millionen Papierdokumente in digitale Dateien um – von den Geburts- über Heirats- bis hin zu Sterbeurkunden aller britischen Bürger seit 1837. Siemens unterstützt ferner die British Telecom beim Aufbau ihres Next Generation 21st Century Network. Zahlreiche Londoner Krankenhäuser, wie zum Beispiel The Royal London Hospital und das Barts Hospital, vertrauen auf Medizintechnik von Siemens. Infolge ihrer langfristigen Investitionen, werden diese Krankenhäuser die kommenden 35 Jahre mit der neuesten Technologie ausgestattet sein. Schon heute sind dort medizinische Geräte von Siemens im Einsatz, insbesondere bildgebende und vernetzte Systeme für Diagnostik und Behandlung.
Reference Number: sosep200701-04