Dienstag, 23.01.2007
Karatschi bildet das Wirtschaftszentrum Pakistans, hier werden 60 Prozent der Steuereinnahmen des Staates erwirtschaftet. Die Stadt ist jedoch von einem drastischen Bevölkerungswachstum gekennzeichnet: Die Einwohnerzahl hat sich seit Mitte der 1950er Jahre verzehnfacht und diese Entwicklung blieb nicht ohne Folgen für das Verkehrsaufkommen in der Stadt. Um dem massiven Verkehrsproblem entgegen zu wirken, errichtete Siemens ein Verkehrskontrollsystem (Urban Traffic Control System) und übernahm die Wartung von 80 Prozent der Signalanlagen. Für die Gewährleistung der Energieversorgung der 18 Millionen Einwohner schloss der pakistanische Energieversorger KESC (Karachi Electric Supply Corporation) mit Siemens einen umfassenden Betriebs- und Verwaltungsvertrag.
Die gesamte Elektrik des höchsten Gebäudes von Pakistan, dem MCB Tower, stammt ebenfalls von Siemens.
Einen weiteren entscheidenden Faktor für die Bewohner von Megacities wie Karatschi stellt das Thema Wasserversorgung dar. Mit der Hilfe von Siemens baut die Stadt im Flussdelta des Indus ein umweltfreundliches Gas- und Dampfturbinenkraftwerk mit einem Leistungsvermögen von 94 Megawatt. Dieses Kraftwerk ist an eine Entsalzungsanlage gekoppelt, die täglich 14.000 Kubikmeter Trinkwasser liefert. Dies ist die bislang einzige Anlage dieser Art in ganz Pakistan. Siemens ist außerdem am Projekt „Greater Karachi Bulk Water Supply KIII“ beteiligt, das den Ballungsraum von Karatschi täglich mit zusätzlichen 450.000 Kubikmetern Wasser versorgen wird. Auch im Gesundheitswesen vertraut die Stadt Karatschi auf Siemens Technologie, denn in fast allen großen Krankenhäusern der Stadt kommen Computertomographen von Siemens zum Einsatz. Und nahezu alle in der Stadt ansässigen internationalen Banken, Pharmaunternehmen, staatlichen und halbstaatlichen Institutionen, Hotels und Bildungseinrichtungen setzen auf Kommunikationssysteme von Siemens. Das digitale Telekommunikationsnetzwerk dieser „Megacity“ beruht ebenfalls auf Vermittlungssystemen des Siemens Konzerns.
Reference Number: sosep200701-08