Montag, 05.12.2005
Dr. Matthias Lott hat einen seiner Forschungsschwerpunkte auf die Mobilität in Multi-Hop-Verbidungen gelegt. Multi-Hop bedeutet, dass eine Nachricht nicht direkt vom Sender zum Empfänger gelangt, sondern mehrmals von Übermittlungsstellen weitergeleitet wird. Mit 37 Jahren ist er der jüngste der ausgezeichneten Erfinder, trotzdem hat er bereits 91 Erfindungen eingereicht, von denen 31 zum Patent angemeldet wurden. Diese beeindruckende Bilanz ist auf die innovative und gute Zusammenarbeit im Team von Dr. Egon Schulz zurückzuführen, betont Dr. Lott.
Bei einem Multi-Hop-Netz werden Basisstationen, auch „Access Point“ genannt, durch mehrere, untergeordnete intelligente Relaisstationen ergänzt. Diese neue Netz-Architektur macht das Mobilfunknetz effektiver.
Multi-Hop-Netze werden in Zukunft die Netzreichweite und die Datenkapazität erhöhen. Mutli-Hop-Verbindungen sollen in den Mobilfunknetzen der Zukunft für eine reibungslose Übertragung zum Beispiel von Multimediadiensten sorgen, wo große Datenraten zeitkritisch übertragen werden müssen.
Reference Number: soct200517-06a