Montag, 05.12.2005
Für noch mehr Sicherheit in Kraftwerken hat der Siemens PG Mitarbeiter Dr. Mike Twerdochlib einen neuartigen Sensor entwickelt und zum Patent angemeldet. Mit dem Wasserstoff- Überwachungsmonitor können eventuelle Leckagen im Generator jetzt viel schneller als bisher erkannt werden. Darüber hinaus ist das neue Meßsystem viel kos-tengünstiger als alternative Systeme.
Dieser patentierte Monitor ist direkt am Generator angebracht und kann somit viel schneller auf eine Überhitzung reagieren. Bisherige Überwachungsanlagen wurden ex-tern installiert und über ein komplexes System von Pumpen und Ventilen mit den Was-serstoffproben versorgt.
Ein weiteres Beispiel für eine kontinuierliche Verbesserung der Kraftwerk-Sensorik ist das Geräteverschleiß-Messgerät im Turbogenerator, das ebenfalls von Dr. Twerdochlib entwickelt wurde. „Hier kann während des laufenden Betriebs gemessen werden ob sich das Bauteil beispielsweise durch Rotation verschoben oder abgenutzt hat. Dadurch wird sichergestellt, dass die Anlage rechtzeitig angehalten wird, bevor ein größerer Schaden entsteht“, sagte Dr. Mike Twerdochlib. Der von ihm entwickelte Sensor nimmt Messungen und Berechnung der Oberflächenentfernungen vor und vergleicht sie mit Referenzdaten. Indem das Messgerät an verschiedene Stellen des Generators bewegt wird, können mehrere Bauteile gleichzeitig überwacht werden.
Reference Number: soct200517-11a