Montag, 04.12.2006
Vor gut 250 Jahren wurde in der Luisenhütte zum ersten Mal Roheisen im Hochofen hergestellt – ein Verfahren, das seitdem aus der Stahlerzeugung nicht mehr wegzudenken ist. Mit der FINEX-Technologie hat Siemens nun ein Verfahren entwickelt, mit dem Roheisen wesentlich umweltschonender und kostensparender produziert werden kann als im Hochofen. Der wesentliche Vorteil der FINEX-Technologie ist, dass sie kostengünstige Rohstoffen wie nichtkokbare Kohle und Feinerz verwendet. Außerdem ist der Produktionsprozess schlanker: Die beim Hochofen nötige Verfahrensschritte wie die Koksherstellung, das Feinerz-Sintern und das Pelletieren sind hier überflüssig.
1989 meldete Siemens VAI das erste Verfahrenspatent für diese Technologie an; 1992 begann die Entwicklung mit dem koreanischen Partner POSCO, dem weltweit viertgrößten Stahlerzeuger. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Verfahrensentwicklung kam dann 2004 der Auftrag zur Umsetzung bei POSCO im Werk Pohang, Korea. Bis heute wurden im Zuge der FINEX-Entwicklung 24 Patentfamilien angemeldet.
Reference Number: soct200608-6a