, 31.05.2006
Erstmals können jetzt mit dem digitalen Mammographiesystem von Siemens – Mammomat Novation - Reihenuntersuchungen (so genannte Screenings) zur Brustkrebsvorsorge, die in LKW-Trailern eingebaut sind, bei der Brustkrebsvorsorge eingesetzt werden. Die Trailer sind mit einem stationären Screening-Center verbunden, in dem die endgültige Diagnose erstellt wird. Diese Art des mobilen digitalen Brustkrebs-Screenings soll vor allem Frauen, die in ländlichen Gebieten leben oder die nicht mehr so mobil sind, eine frühzeitige Abklärung ermöglichen. Die ersten Ärzte, bei denen ein volldigitales System mobil zum Einsatz kommt, sind unter anderem Dr. Norbert Uleer und Dr. Katrin Samse, die im Raum Göttingen – Hildesheim – Hameln neben ihren Praxen auch einen mobilen Mammographie-Trailer betreiben (Bild).
Reference Number: MedSP200605059-02