Healthcare Sector / Imaging & IT Division
Düsseldorf, 14.November 2007
Siemens Medical Solutions stellt auf der Medica in Düsseldorf ein Ultraschallsystem vor, das Computer und Ultraschallgerät in einem ist. Das Acuson P50 hat die Größe und viele Funktionen eines Laptops. Integriert sind die neuesten Software-Applikationen von Siemens für die Echokardiographie. Das System ist besonders für den mobilen Einsatz in der Kardiologie, aber auch für vaskuläre Anwendungen und den Gebrauch in OP sowie Anästhesie konzipiert. Daneben ist das Multigerät auch als ganz normaler PC mit gängigen Office-Funktionen inklusive Internetzugang nutzbar. Mit seinen verschiedenen Schallköpfen lässt sich der Acuson P50 überall flexibel einsetzen.
Das neue Ultraschallsystem besitzt eine ausgezeichnete Bildauflösung im B-Mode und Farb-Doppler und verfügt über eine integrierte Stress-Echofunktion. Die kardiologischen Anwendungspakete syngo Vector Velocity Imaging (VVI), syngo Arterial Health Package (AHP)* zur Bestimmung des vaskulären Alters und syngo Auto Left Heart machen das P50 zu einer idealen Lösung, die den Arbeitsablauf in der Echokardiographie und vaskulären Diagnostik erheblich vereinfacht und beschleunigt.
Acuson P50 ist als Windows-basierter PC mit zusätzlichen Office-Applikationen wie Word und Power Point oder speziellen Bildbetrachtungsprogrammen ausgestattet. Seine flexible Architektur ermöglicht nicht nur exzellente Ultraschallaufnahmen, sondern bietet auch viele Funktionen zur Bildnachbearbeitung, für das Erstellen von Protokollen sowie einen Internetzugang für weitergehende Recherchen. So kann der Arzt etwa während einer Untersuchung weitere Bilder des Patienten zu Rate ziehen oder einen medizinischen Fachbeitrag einsehen, bevor er die angefangene Diagnose beendet. Dies gibt ihm mehr Flexibilität bei seiner Befundung.
Mit einem Gewicht von etwas mehr als fünf Kilogramm lässt sich der Laptop leicht transportieren. Ohne Netzanschluss arbeitet er bis zu zwei Stunden und ist so auch für den Notfalleinsatz gerüstet. Das Herzstück des Acuson P50 ist ein Apple MacBook Laptop mit einem Arbeitsspeicher von 2 Gigabyte RAM, mit 160 Gigabyte Festplatte und einem 2,0 Gigahertz Dual-Core Pentium-M-Prozessor. Das System ist ab Dezember 2007 lieferbar.
Pressebilder finden Sie unter: http://www.siemens.com/med-bild/AcusonP50
* Nicht erhältlich in den USA.
Postfach 3260
91050 Erlangen
Tel: +49-9131 84-3278
Fax: +49-9131 84-3047
Siemens Medical Solutions ist weltweit einer der größten Anbieter im Gesundheitswesen. Der Bereich versteht sich als medizinischer Lösungsanbieter mit Kernkompetenzen und Innovationsstärke in diagnostischen und therapeutischen Technologien sowie in der Wissensverarbeitung einschließlich Informationstechnologie und Systemintegration. Mit seinen Akquisitionen in der Labordiagnostik wird Siemens Medical Solutions das erste voll integrierte Diagnostik-Unternehmen, das Bildgebung und Labordiagnostik, Therapielösungen und medizinische Informationstechnologie miteinander verbindet und um Beratungs- und Serviceleistungen ergänzt. Das Unternehmen bietet Lösungen für die gesamte Versorgungskette unter einem Dach – von der Prävention und Früherkennung über die Diagnose bis zur Therapie und Nachsorge. Siemens Medical Solutions beschäftigt weltweit rund 48.000 Mitarbeiter und ist in über 130 Ländern präsent. Im Geschäftsjahr 2007 (bis 30. September) erzielte Siemens Medical Solutions nach U.S. GAAP einen Umsatz von 9,85 Mrd. € sowie einen Auftragseingang von 10,27 Mrd. €. Das Bereichsergebnis betrug 1,32 Mrd. € (vorläufige Zahlen, nicht testiert).
Weitere Informationen unter: http://www.siemens.com/medical
Reference Number: Med US 200711.017 d
Postfach 3260
91050 Erlangen
Tel: +49-9131 84-3278
Fax: +49-9131 84-3047