27.Januar 2009
„Siemens ist ein guter Start ins neue Geschäftsjahr gelungen“, sagte Peter Löscher, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG. „Wir haben beim Auftragseingang besser abgeschnitten als die meisten unserer Wettbewerber. Unser Umsatz legte kräftig zu. Der Auftragseingang lag weiterhin über dem Umsatz. Wir haben den Vorjahreswert beim Ergebnis der Sektoren deutlich übertroffen. Deshalb halten wir an den Gewinnzielen für 2009 fest. Deren Erreichung ist heute allerdings noch ambitionierter geworden. Wir werden uns jedes Quartal sehr genau ansehen. Siemens geht mit Selbstvertrauen, Kraft und Entschlossenheit durch das Jahr 2009.“
Das Foto zeigt Dr. Gerhard Cromme, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Siemens AG, auf der Siemens Hauptversammlung am 27. Januar 2009 in München.
Reference Number: soaxx200901-03