18.April 2008
Internet-Überweisungen sind beliebt: So gibt es in Deutschland über 35 Millionen Online-Konten und fast 1,7 Milliarden Online-Überweisungen pro Jahr. Wer aber im Internet eine Überweisung tätigen will, benötigt Passwörter und Transaktionsnummern (TAN) – was nicht nur kompliziert, sondern auch nicht vollkommen sicher ist, wie Hacker mit gefälschten Internet-Seiten immer wieder belegen.
Siemens hat nun mit einem Partnerunternehmen einen scheckkartengroßen Internet-Ausweis entwickelt, der eine neue Technologie nutzt: Hier authentifiziert sich der Nutzer vor einer Überweisung mit einem Fingerabdruck und einem integrierten Schlüssel bei der Bank, die dann einen Code auf seinen Bildschirm schickt. Dieser so genannte Flickercode enthält die aktuelle TAN und kann wiederum vom Ausweis gelesen werden.
Auf diese Weise ist für die Transaktion keinerlei zusätzliche Soft- oder Hardware erforderlich. Der Fingerabdruck selbst wird nur auf dem Ausweis gespeichert.
(PN 2008.10)