Siemens AG
München, 15.Dezember 2008
Die Siemens AG hat heute bekannt gegeben, dass sie den ehemaligen deutschen Finanzminister, Dr. Theo Waigel, als „Compliance-Monitor“ verpflichtet hat. In den USA ist das Monitoring der Compliance-Prozesse eines Unternehmens üblicher Bestandteil einer Einigung bei strafrechtlichen Verfahren. Die Verpflichtung eines Monitors ist eine Auflage der heutigen Einigungen mit dem amerikanischen Justizministerium (DOJ) und der US- Börsenaufsicht (SEC).
Bis heute waren Compliance-Monitore stets US-Amerikaner, meist ehemalige Bundesanwälte oder frühere Bundesrichter. Der Vorschlag zur Ernennung eines deutschen Monitors kam von Siemens; die US-Behörden stimmten diesem Vorschlag zu.
Dr. Waigel wird als Compliance-Monitor dem DOJ und der SEC regelmäßig über die Effektivität der Compliance-Maßnahmen des Unternehmens berichten.
“Theo Waigel ist der erste Nicht-Amerikaner, der als Compliance-Monitor fungiert. Auch hier zeigen sich das Einfühlungsvermögen und die Besonnenheit der Behörden, und sicher kann man das auch als eine Bestätigung für das Vertrauen verstehen, dass das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren mit seinem Kurs der Aufklärung und Veränderung aufgebaut hat“, sagte Gerhard Cromme, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens AG.
“Theo Waigel wird uns in seiner Rolle als Monitor mit seinem Rat und seiner Expertise zur Seite stehen. Dafür bin ich dankbar. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm“, sagte Peter Löscher, Vorsitzender des Vorstands von Siemens.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie und Energie sowie im Gesundheitssektor tätig. Rund 430.000 Mitarbeiter (fortgeführte Aktivitäten) entwickeln und fertigen Produkte, projektieren und erstellen Systeme und Anlagen und bieten maßgeschneiderte Lösungen an. Siemens steht seit über 160 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Im Geschäftsjahr 2008 erzielte das Unternehmen nach IFRS einen Umsatz von 77,3 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 5,9 Mrd. EUR. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: AXX200812.20 d wp
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
Tel: +49 (89) 636-34888