Industry Sector / Industry Automation Division
Nürnberg, 21.April 2008
Mit dem Sirius Kompaktabzweig 3RA6 erweitert Siemens Industry Automation (IA) sein Portfolio um ein neues Produkt in der Niederspannungs-Schalttechnik für Drehstromnormmotoren bis 32 Ampere. In dem Gerät sind die Funktionen von Überlastrelais, Leistungsschalter und Schütz gebündelt. Das reduziert den Montage- und Verdrahtungsaufwand für den Anwender und schafft mehr Platz im Schaltschrank. Passend zum neuen Kompaktabzweig gibt es ein eigenes Einspeisesystem für die Energieversorgung sowie ein Anbaumodul für den einfachen Anschluss an AS-Interface.
Gleichzeitig wurde mit dem Sirius Kompaktabzweig 3RA6 die Varianz der Verbraucherabzweige deutlich reduziert. Mit fünf Weiteinstellbereichen bis 32 Ampere Bemessungsstrom sowie drei Weitspannungsbereichen für Gleich- und Wechselstrom mit 24, 42 - 70 und 110 - 240 Volt decken die als Direkt- und Wendestarter verfügbaren Geräte einen Großteil des Anwendungsspektrums ab.
Mit dem dazugehörigen Control Kit prüft der Anwender frühzeitig schon vor Anlauf der Anlage die Verdrahtung und Motordrehrichtung. Damit können Fehler vermieden und die Anlagenverfügbarkeit erhöht werden. Dazu tragen auch die sichere Abschaltung bei Lebensdauerende, die getrennte Anzeige von Überlast und Kurzschluss sowie der Auto Reset nach Überlastauslösung bei. Abnehmbare Klemmen in Federzug- und Schraubtechnik erleichtern außerdem den Austausch eines Gerätes im Servicefall.
Für eine effiziente Energieeinspeisung des Hauptstromkreises kann der Anwender den Sirius Kompaktabzweig 3RA6 einfach in das dazugehörige, vorverdrahtete Einspeisesystem einstecken und damit den Verdrahtungsaufwand deutlich reduzieren. Anlagenspezifisch lässt sich dieses Einspeisesystem flexibel um zusätzliche Steckplätze und um Komponenten aus der Sirius Schalttechnik wie beispielsweise Leitungsschalter 3RV1 oder das Einspeisesystem 3RV19 erweitern. Optional werden für dieses System auch PE-Anschlußklemmen angeboten. Damit bietet ist auch eine Verbindung der Motorleitungen direkt am Sirius Einspeisesystem für 3RA6 möglich.
Um auch die Einbindung in den Steuerstromkreis noch weiter zu reduzieren, bietet Siemens zusätzliche entsprechende AS-i Anbaumodule an, mit denen sich der Sirius Kompaktabzweig 3RA6 direkt an das AS-Interface anschließen lässt. Das Modul kann einfach am Kompaktabzweig aufgesteckt und als A/B-Slave für das AS-Interface genutzt werden. Alle Diagnose- und Zustandsdaten des Abzweigs gelangen so direkt an die überlagerte Steuerung.
Ein Bild ergänzt diese Presse-Information. Sie finden das Bildmotiv im Internet unter: www.siemens.com/ad-bild/1812
Mehr unter: www.siemens.de/kompaktabzweig
Der Siemens-Sektor Industry (Erlangen) ist der weltweit führende Anbieter von Produktions-, Transport- und Gebäudetechnik. Mit durchgängigen Hardware- und Software-Technologien und umfassenden Branchenlösungen steigert Siemens die Produktivität und Effizienz seiner Kunden aus Industrie und Infrastruktur. Der Sektor besteht aus den sechs Divisionen Building Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility, Drive Technologies und Osram. Mit weltweit rund 209 000 Mitarbeitern erzielte Siemens Industry im Geschäftjahr 2007 einen Umsatz von etwa 40 Mrd. Euro (unkonsolidiert).
Die Siemens-Division Industry Automation (Nürnberg) ist weltweit führend bei Automatisierungs- und Niederspannungsschalttechnik sowie Industriesoftware. Das Angebot reicht von Standardprodukten für die Fertigungs- und Prozessindustrie bis hin zu Branchenlösungen mit der Automatisierung ganzer Automobilproduktionen und Chemieanlagen. Als führender Software-Anbieter optimiert Industry Automation die gesamte Wertschöpfungskette produzierender Unternehmen – von Produktdesign und Entwicklung über Produktion und Vertrieb bis zum Service.
Reference Number: I IA CD 200804.1812d
Postfach 4848
90327 Nürnberg
Tel: ++49 911 895-7950
Fax: ++49 911 895-7906