Für die Fachpresse
Erlangen, 10.Dezember 2008
Siemens Energy hat einen Auftrag über die Lieferung eines Dampfturbosatzes für das erste kommerzielle Solarturm-Kraftwerk in den USA erhalten. Auftraggeber ist BrightSource Energy Inc., ein Projektentwickler für solarthermische Anlagen. Der Dampfturbosatz mit einer Leistung von 123 Megawatt (MW) wird im Ivanpah Solar Complex von BrightSource in der südkalifornischen Mojave-Wüste zum Einsatz kommen. Ab Ende 2011 wird das Kraftwerk 35.000 Haushalte mit sauberem Solarstrom versorgen.
Siemens liefert für BrightSource eine Industriedampfturbine des Typs SST-900 mit Zwischenüberhitzung, die speziell an die besonderen Herausforderungen der Solartechnologie angepasst wurde. Bei dieser Solarturm-Technologie wird das Sonnenlicht von einzeln nachgeführten Spiegeln (Heliostaten) gebündelt und direkt auf einen Empfänger an der Spitze eines Turms reflektiert. Die Heliostaten werden in einem asymmetrischen Bogen um den Turm errichtet. Der Empfänger an der Spitze des Turms produziert Wasserdampf mit einer Temperatur von 550 Grad Celsius. Der unter Druck stehende Dampf wird die Turbine antreiben, bevor er zurück zum Kessel geht. Dort wird er erneut erhitzt und durchströmt dann die Niederdruckturbine. Durch die Zwischenüberhitzung erhöht sich die Effizienz des Kraftwerks bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen. Darüber hinaus kann die Turbine auch bei Lastschwankungen flexibel betrieben werden und zeichnet sich durch schnelle Anfahrtszeiten aus.
“Bei den erneuerbaren Energiequellen wird die Solarenergie langfristig die höchsten Wachstumsraten aufweisen“, sagte Markus Tacke, CEO der Siemens-Business Unit Industrial Applications, Steam Turbines. „Mit unserer großen Erfahrung bei der Optimierung von Dampfturbinen für solarthermische Kraftwerke haben wir uns am Markt als führender Anbieter etabliert.“ Solarenergie ist ein wichtiger Teil des Umweltportfolios von Siemens, mit dem der Konzern im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von 19 Milliarden Euro erzielte.
Siemens ist Marktführer bei Dampfturbinen für solarthermische Kraftwerke und hat bislang bereits mehr als 45 Aufträge für speziell angepasste Dampfturbinen mit einer Leistung von 1,5 MW bis 123 MW erhalten. Im Oktober 2008 konnte Siemens den Auftrag über die Lieferung einer 19-MW-Industriedampfturbine für das Solarturm-Kraftwerk Solar Tres in Spanien bekannt geben, nachdem Siemens bereits rund 40 Turbinen für Parabolrinnenkraftwerke in Südspanien lieferte.
Der Siemens-Sektor Energy ist der weltweit führende Anbieter des kompletten Spektrums an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung sowie für die Gewinnung, die Umwandlung und den Transport von Öl und Gas. Im Geschäftsjahr 2008 (30. September) erwirtschaftete der Sektor Energy einen Umsatz von rund 22,6 Mrd. EUR und erhielt Aufträge in einem Umfang von rund 33,4 Mrd. EUR. Das Ergebnis betrug 1,4 Mrd. EUR. Im Sektor Energy arbeiteten zum 30. September 2008 rund 83.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.siemens.de/energy.
Reference Number: EOG200812.013d fp
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Tel: +49 9131 18-7032