Für die Publikumspresse
München, 29.April 2008
Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Das OSRAM DOT-it Classic Football steht in Form und Aussehen dem Hauptutensil des Fußballs in nichts nach. Jedoch ist der Spaß nach 90 Minuten noch lange nicht vorbei - das OSRAM DOT-it im schwarz-weißen Waben-Look bleibt auch nach dem Abpfiff auf jeder EMParty ein treuer Fan.
Ob beim Public Viewing im Freien, live dabei im Stadion oder im heimischen Garten bei der EM-Grillparty - das Überall-Licht aus dem Hause OSRAM in der Sonderedition zur Fussball Europameisterschaft ist universell einsetzbar und rückt jedes Spiel in rechte Licht. Egal ob Sieg oder Niederlage, eine gute Fußballparty kann schon mal länger dauern. Gut dass der 12. Mann auf dem Platz, das EM-DOT-it, bis zu 100 Stunden mit einem Satz Batterien durchhält und so jederzeit bereitsteht, um die nächste noch volle Flasche im Kasten oder das Steak in der Kühlbox zu finden. Ein kurzer Druck auf die Oberfläche und schon wird die Nacht zum Tag und die Party zum Dauerbrenner. Und falls die Batterien doch einmal erneuert werden müssen, genügt ein einfacher Dreh für den Austausch und das EM-DOT-it ist wieder einsatzbereit.
Aber auch als Deko-Element im hauseignen Partykeller wird das DOT-it gerne eingewechselt. Selbst auf der Fan-Flagge lassen sich damit leuchtende Akzente setzen und am Tisch-Kicker herrscht Stadion-Feeling dank LED-Flutlicht-Atmosphäre. Ob Sturm, Abwehr oder Libero, Einsatzmöglichkeiten gibt es für das DOT-it aufgrund seiner Klebe- und Klettrückseite reichlich.
Reference Number: OSRAM 200804.01 d
Tel: +49 89 6213-3769
Fax: +49 89 6213-3457