Industry Sector / Mobility Division
Erlangen, 28.September 2009
Die Siemens Division Mobility hat von den finnischen Verkehrsbetrieben Helsinki City Transport (HKL) einen Auftrag zur technischen Ausrüstung des neuen Teils der U-Bahn Linie in Helsinki erhalten. Der Vertrag hat einen Wert von 56 Mio. Euro. HKL plant eine Erweiterung der bestehenden Strecke um knapp 14 km und sieben Stationen.
Im Vorjahr hatte Siemens einen Auftrag zur Modernisierung der bestehenden Linie im Wert von 100 Mio. Euro bekommen. Dabei wird die existente Linie mit einem fahrerlosen System ausgestattet. Ab 2013 soll die vollautomatisierte Linie in der finnischen Hauptstadt verkehren, 2014 wird dann die Neubaustrecke von der Innenstadt bis Espoo in Betrieb gehen. Mit dem neuen automatisierten System können mehr Fahrgäste transportiert werden. Zugleich erhöht sich der Komfort für die Passagiere, da sich die Wartezeiten von vier auf zweieinhalb Minuten verkürzen. Das System soll Temperaturen bis zu minus 40 Grad Celsius standhalten. Zum Lieferumfang gehören das automatische Steuerungssystem, die Betriebsleitstelle, Signaleinrichtungen, die Onboard-Kommunikation, Bahnsteigzugangstüren und ein Informationssystem für Fahrgäste.
Der Siemens-Sektor Industry (Erlangen) ist der weltweit führende Anbieter von Produktions-, Transport-, Gebäude- und Lichttechnik. Mit durchgängigen Automatisierungstechnologien und umfassenden Branchenlösungen steigert Siemens die Produktivität, Effizienz und Flexibilität seiner Kunden aus Industrie und Infrastruktur. Der Sektor besteht aus den sechs Divisionen Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility und Osram. Mit weltweit rund 222.000 Mitarbeitern erzielte Siemens Industry im Geschäftsjahr 2008 (30. September) ein Ergebnis von 3,86 Mrd. EUR bei einem Umsatz von 38 Mrd. EUR. http://www.siemens.com/industry
Die Mobility Division (Erlangen) ist der international führende Transport- und Logistik-Lösungsanbieter. Mit dem Ansatz „Complete mobility“ verfolgt die Division das Ziel, unterschiedliche Verkehrssysteme miteinander zu vernetzen, um Menschen und Güter effizient zu transportieren. „Complete mobility“ vereint dabei Kompetenzen bei Betriebsführungssystemen für Bahn- und Straßenverkehrstechnik mit Lösungen bei Flughafenlogistik, Postautomatisierung und Bahnelektrifizierung sowie Schienenfahrzeugen im Nah-, Regional- und Fernverkehr, schlüsselfertigen Systemen und zukunftsorientierte Servicekonzepte. www.siemens.com/mobility
Reference Number: I20090919
Werner-von-Siemens-Str. 67
91052 Erlangen
Tel: +49 ( 9131) 7-27338