Industry Sector / Mobility Division
Erlangen, 18.Mai 2009
Siemens Mobility hat von der schwedischen Eisenbahnbehörde „Banverket“ den Auftrag erhalten, sechs Bahnstromumrichter vom neu entwickelten Typ Sitras SFC plus zu errichten. Dieses Modell ist besonders kompakt, umweltfreundlich und leise. Das Projekt umfasst die Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme von fünf 17-Megawatt-Anlagen in Häggvik und einer weiteren in Eskilstuna. Der Auftragswert beläuft sich auf insgesamt rund 33 Mio. EUR (361 Mio. Schwedische Kronen). Die neuen Anlagen sollen im Sommer 2011 in Betrieb gehen.
Die schwedische Eisenbahnbehörde „Banverket“ hat bei Siemens Mobility sechs neuartige Bahnstromumrichter vom Typ Sitras SFC plus (Static Frequency Converter) mit je 17 Megawatt (MW) Leistung bestellt. Neben den statischen Frequenzumrichtern mit Transformatoren umfasst die Bestellung auch Leittechnik, Schutz, Regelung, Gebäude, Drehstrom- und Einphasenschaltanlage. Ein Umrichter entsteht in Eskilstuna, fünf weitere werden in Häggvik aufgestellt und versorgen den Großraum Stockholm. Sie wandeln den normalen, dreiphasigen Strom mit 50 Hertz in einphasigen Bahnstrom um, der mit 16,7 Hertz nur ein Drittel der Frequenz hat.
Das Besondere an Sitras SFC plus ist das Multilevel-Stromrichterkonzept: Es funktioniert mit einem modularen Aufbau mehrerer in Reihe geschalteter Halbleiterbausteine und Kondensatoren, die die gewünschte Spannung aus kleinen Stufen zusammensetzen. Den Siemens-Ingenieuren ist es gelungen, die Anzahl dieser Spannungsstufen zu erhöhen. Dadurch verringern sich die Schaltfrequenzen und folglich der Leistungsverlust um rund zehn Prozent, verglichen mit bisherigen Systemen. Auch der Geräuschpegel wurde gesenkt, wovon die Anwohner profitieren. Zudem brauchen die neuartigen Anlagen etwa 20 Prozent weniger Platz, weil sie kompakter gebaut werden als andere auf dem Markt angebotene Lösungen.Der Markeintritt mit der neuen Technik gelang Siemens im Januar dieses Jahres, als die deutsche E.ON Kraftwerke GmbH den weltweit ersten Bahnstromumrichter vom Typ Sitras SFC plus bestellte. Sitras SFC plus ist Teil des Siemens-Umweltportfolios, mit dem das Unternehmen im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von knapp 19 Mrd. EUR erwirtschaftete. Das entspricht rund einem Viertel des gesamten Siemens-Umsatzes.
Der Siemens-Sektor Industry (Erlangen) ist der weltweit führende Anbieter von Produktions-, Transport-, Gebäude- und Lichttechnik. Mit durchgängigen Automatisierungstechnologien und umfassenden Branchenlösungen steigert Siemens die Produktivität, Effizienz und Flexibilität seiner Kunden aus Industrie und Infrastruktur. Der Sektor besteht aus den sechs Divisionen Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility und Osram. Mit weltweit rund 222 000 Mitarbeitern erzielte Siemens Industry im Geschäftjahr 2008 (30. September) ein Ergebnis von 3,86 Mrd. EUR bei einem Umsatz von 38 Mrd. EUR. http://www.siemens.com/industry
Die Mobility Division (Erlangen) ist der international führende Transport- und Logistik-Lösungsanbieter. Mit dem Ansatz „Complete mobility“ verfolgt die Division das Ziel, unterschiedliche Verkehrssysteme miteinander zu vernetzen, um Menschen und Güter effizient zu transportieren. „Complete mobility“ vereint dabei Kompetenzen bei Betriebsführungssystemen für Bahn- und Straßenverkehrstechnik mit Lösungen bei Flughafenlogistik, Postautomatisierung und Bahnelektrifizierung sowie Schienenfahrzeugen im Nah-, Regional- und Fernverkehr, schlüsselfertigen Systemen und zukunftsorientierte Servicekonzepte. www.siemens.com/mobility
Reference Number: IMO200905029
Werner-von-Siemens-Str. 67
91052 Erlangen
Tel: +49 ( 9131) 7-26210