Industry Sector / Mobility Division
Erlangen, 29.September 2009
Siemens Mobility hat von Posten, der Schwedischen Post, einen Auftrag über eine neue energiesparende Sortiermaschine für Großbriefsendungen erhalten. Das Open Mail System (OMS) kann bis zu 50.000 Sendungen pro Stunde verarbeiten und ist damit das schnellste System der Welt. Die Vorteile für die Post liegen in höherer Produktivität, geringerem Energieaufwand und in einer behutsameren Handhabung der Poststücke. Die Inbetriebnahme der neuen Sortiermaschine ist für Oktober 2010 geplant. Der Kaufvertrag enthält ferner eine Option über weitere Sortiermaschinen.
Das Open Mail Handling System von Siemens Mobility ist eine neue Generation an Maschinen für die Großbriefsortierung. Die Integration neuer Automatisierungstechniken zu einem übergreifenden System macht die neue Sortiermaschine zur schnellsten der Welt. Außerdem bewältigt das System ein sehr breites Spektrum an Materialien bei den Kuverts, ob aus Kunststoff oder Papier, ob steife oder weiche Umschlagsmaterialien. Der maschinelle Durchlauf der Postsendungen ist besonders schonend. Dadurch werden Schäden an den Poststücken auf ein Minimum reduziert.
„Die schwedische Post bekommt das schnellste System für die Großbriefsortierung, das derzeit auf dem Markt verfügbar ist. Außerdem liegt der Energieaufwand bis zu 20 Prozent niedriger als bei den Vorgängermaschinen. Dies bedeutet eine beträchtliche Verringerung der Umweltbelastung“, sagte Göran Persson, Leiter des Sektors Industry bei Siemens AB, Schweden.
Der Siemens-Sektor Industry (Erlangen) ist der weltweit führende Anbieter von Produktions-, Transport-, Gebäude- und Lichttechnik. Mit durchgängigen Automatisierungstechnologien und umfassenden Branchenlösungen steigert Siemens die Produktivität, Effizienz und Flexibilität seiner Kunden aus Industrie und Infrastruktur. Der Sektor besteht aus den sechs Divisionen Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility und Osram. Mit weltweit rund 222 000 Mitarbeitern erzielte Siemens Industry im Geschäftjahr 2008 (30. September) ein Ergebnis von 3,86 Mrd. EUR bei einem Umsatz von 38 Mrd. EUR. http://www.siemens.com/industry
Die Mobility Division (Erlangen) ist der international führende Transport- und Logistik-Lösungsanbieter. Mit dem Ansatz „Complete mobility“ verfolgt die Division das Ziel, unterschiedliche Verkehrssysteme miteinander zu vernetzen, um Menschen und Güter effizient zu transportieren. „Complete mobility“ vereint dabei Kompetenzen bei Betriebsführungssystemen für Bahn- und Straßenverkehrstechnik mit Lösungen bei Flughafenlogistik, Postautomatisierung und Bahnelektrifizierung sowie Schienenfahrzeugen im Nah-, Regional- und Fernverkehr, schlüsselfertigen Systemen und zukunftsorientierte Servicekonzepte. www.siemens.com/mobility
Reference Number: I MO 200909.049 d fp
Werner-von-Siemens-Str. 67
91052 Erlangen
Tel: +49 (9131) 7-46032