Industry Sector / OSRAM
München, 24.Juni 2009
LED-Leuchten aus OSRAMs neuer Palette wurden eingesetzt, um im Trafford Centre in Manchester, Großbritannien, ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu kreieren. Die Decke wird von High Power Flood Leuchten erhellt und ändert ihre Farbe je nach den äußeren Witterungsbedingungen. Auf Basis der hocheffizienten Golden Dragon LED-Technologie sorgen die High Power Flood Leuchten für eine dynamische Beleuchtung mit fließenden Übergängen, die den Himmel nachahmt und dabei sehr wenig Energie verbraucht.
Die Decke wird von High Power Flood Leuchten erhellt und ändert ihre Farbe je nach den äußeren Witterungsbedingungen. Bild: Andy Robinson @ The Trafford Centre
Das Trafford Centre in Manchester gehört zu Europas größten Indoor-Einkaufszentren und zog 2008 mehr als 35 Millionen Besucher an. Der Bereich „Orient“ des Centers, der Restaurants und Bars beherbergt und 1600 Personen Platz zum Essen bietet, wird von OSRAM High Power Flood Leuchten in Szene gesetzt.
OSRAM High Power Flood LED-Leuchten ermöglichen wechselnde Farben an der Decke, die Veränderungen des Wetters außerhalb des Einkaufszentrums nachbilden. Die LED-Technologie ist in der Lage, die ganze Bandbreite von einem strahlend blauen bis zu einem rötlichen Himmel mit Sonnenuntergang nachzuahmen. Das Center bietet seinen Besuchern auf diese Weise eine besondere Atmosphäre.
Laut Andy Robinson, verantwortlich für die Gebäudetechnik des Trafford Centres, wurden die bisher genutzten 700W-Systeme durch die neue Technik überflüssig. Diese waren sowohl im Betrieb als auch in der Wartung kostenintensiv. Das alte System nutzte Ölräder für die Farbwechsel mithilfe einer DMX-Steuerung. Die RGB-LED-Variante von OSRAM setzte dem eine einfache Lösung entgegen, die wesentliche Kosteneinsparungen von ungefähr 90 Prozent in Verbindung mit beträchtlich reduzierten Wartungskosten bietet. Zum Vergleich: Während die 29 55W-Leuchten im blauen Farbmodus nur 1,5 kW benötigen, verbrauchte das alte System 18,2 kW.
Die neuen LED-Leuchten von OSRAM, die seit Anfang des Jahres erhältlich sind, bieten Lichtdesignern vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Zudem verfügen LED-Lichtquellen über Vorteile wie niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer und hohe Lichtausbeute, die ihre Anwendungsmöglichkeiten im Außenbereich erweitern. Das Trafford Centre stellt unter Beweis, dass innovatives Lichtdesign mit Hilfe von LED sowohl kreativ als auch nachhaltig sein kann.
Der Siemens-Sektor Industry (Erlangen) ist der weltweit führende Anbieter von Produktions-, Transport-, Gebäude- und Lichttechnik. Mit durchgängigen Automatisierungstechnologien und umfassenden Branchenlösungen steigert Siemens die Produktivität, Effizienz und Flexibilität seiner Kunden aus Industrie und Infrastruktur. Der Sektor besteht aus den sechs Divisionen Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility und OSRAM. Mit weltweit rund 222 000 Mitarbeitern erzielte Siemens Industry im Geschäftjahr 2008 (30. September) ein Ergebnis von 3,86 Mrd. EUR bei einem Umsatz von 38 Mrd. EUR. http://www.siemens.com/industry
OSRAM gehört zum Sektor Industry von Siemens und ist einer der beiden führenden Lichthersteller der Welt. Im Geschäftsjahr 2008 (zum 30. September 2008) wurde ein Umsatz von 4,6 Milliarden Euro erwirtschaftet, davon 88 Prozent im Ausland. OSRAM ist ein Hightech-Unternehmen der Lichtbranche: Über 60 Prozent des Umsatzes kommen heute von energieeffizienten Produkten. Das stark international orientierte Unternehmen beschäftigt weltweit über 43.500 Mitarbeiter, beliefert Kunden in rund 150 Ländern und produziert in 46 Fertigungsstätten in 17 Ländern.