Energy Sector / Power Transmission Division
Erlangen, 08.September 2009
Seit Anfang August ist Jürgen Vinkenflügel als CEO der Business Unit Transformers im Siemens-Sektor Energy für das weltweite Geschäft mit Transformatoren verantwortlich. Er folgt Bertram Ehmann nach, der die Leitung der Auslandsorganisation in der Region „Pacific“ bei Siemens Energy übernommen hat.
Seine Karriere begann Vinkenflügel als Diplomingenieur für Triebwerkbau 1981 bei AEG Kanis, Essen, im Engineering- und Projektmanagement. Nach weiteren Stationen bei MAN GHH in Oberhausen und der European Gas Turbines, Essen und Belfort, wurde er 1999 Geschäftsführer bei der Alstom Energie GmbH in Nürnberg. Danach leitete er bei Alstom Power France die Sparte Industrial Power Plants. 2002 stieg Vinkenflügel in die Leitung des Bereichs Service bei Alstom Power auf. 2003 folgte der Wechsel zu Siemens Energy als Leiter der Geschäftseinheit Service im Bereich Industrial Applications. Dort stand er einer Service-Organisation mit 3900 Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern vor, die vor allem Anwender von Anlagen mit Gas- und Dampfturbinen sowie Kompressoren in der Industrie und der Öl- und Gasbranche betreute.
Siemens ist die Nummer zwei auf dem Weltmarkt für Transformatoren. Weltweit hat Siemens 21 Fertigungsstandorte für Transformatoren mit insgesamt rund 8500 Mitarbeitern. Hauptsitz des globalen Transformatorengeschäfts ist das Werk Nürnberg.
Download Pressebild: www.siemens.com/Transmission/bilder/EPT200909086
Der Siemens-Sektor Energy ist der weltweit führende Anbieter des kompletten Spektrums an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung sowie für die Gewinnung, die Umwandlung und den Transport von Öl und Gas. Im Geschäftsjahr 2008 (30. September) erwirtschaftete der Sektor Energy einen Umsatz von rund 22,6 Mrd. EUR und erhielt Aufträge in einem Umfang von rund 33,4 Mrd. EUR. Das Ergebnis betrug 1,4 Mrd. EUR. Im Sektor Energy arbeiteten zum 30. September 2008 rund 83.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.siemens.de/energy.
Reference Number: EPT200908086d
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Tel: +49 (9131) 18-4974