Energy Sector / Renewable Energy Division
Erlangen, 25.Juni 2009
Siemens Energy hat einen Auftrag zur schlüsselfertigen Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage aus Italien erhalten. Auftraggeber ist das norwegische Energie-unternehmen Statkraft. Die Anlage mit einer Spitzenleistung von 3,3 Megawatt wird in Casale in der Nähe von Rom errichtet und künftig mehr als 1200 italienische Haushalte mit umweltfreundlichem Strom versorgen. Siemens übernimmt als Generalunternehmer das Projektmanagement einschließlich des Engineerings und den Bau des Sonnenkraftwerks.
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage
„Der erste Photovoltaik-Auftrag des Energieunternehmens Statkraft zeigt, dass wir auch beim Ausbau unseres Solargeschäfts auf dem richtigen Weg sind“, sagte René Umlauft, CEO der Renewable Energy Division bei Siemens Energy. „Siemens setzt dabei vor allem auf die Entwicklung und Realisierung von großen Solaranlagen für Kunden aus Industrie und Energiewirtschaft. In den kommenden Monaten erwarten wir weitere Aufträge für Projekte aus dem Mittelmeerraum.“
Als Generalunternehmer für die Solaranlage ist Siemens neben der Lieferung der 15.700 kristallinen Solarmodule, des Sinvert-Solar-Wechselrichters und der Transformatoren auch für die Verkabelung, die Netzanbindung sowie den kompletten Bau verantwortlich. Die Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage ist für Dezember 2009 vorgesehen.
Photovoltaik-Anlagen sind Teil des Siemens-Umweltportfolios, mit dem der Konzern im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von 19 Milliarden Euro erzielte. Das entspricht rund einem Viertel des gesamten Siemens-Umsatzes.
Download der Pressebilder finden Sie unter folgendem Link: http://www.siemens.com/energy-bilder/ERE200906067
Der Siemens-Sektor Energy ist der weltweit führende Anbieter des kompletten Spektrums an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung sowie für die Gewinnung, die Umwandlung und den Transport von Öl und Gas. Im Geschäftsjahr 2008 (30. September) erwirtschaftete der Sektor Energy einen Umsatz von rund 22,6 Mrd. EUR und erhielt Aufträge in einem Umfang von rund 33,4 Mrd. EUR. Das Ergebnis betrug 1,4 Mrd. EUR. Im Sektor Energy arbeiteten zum 30. September 2008 rund 83.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.siemens.de/energy.
Reference Number: ERE200906.067d
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Tel: +49 (9131) 18-3700