Skip over Site Identifier and Sitemap
Weiter zu Siemens Global Website
Wählen Sie eine Region
Die Welt von morgen wird von dem Megatrend Urbanisierung geprägt sein. Daraus ergeben sich zentrale Herausforderungen: die Versorgung mit Energie, Wasser und den Gütern des täglichen Lebens, aber auch die Gewährleistung von Mobilität, Sicherheit, und industrieller Produktion sowie der Schutz der Umwelt. Siemens ist besser als jedes andere Unternehmen aufgestellt, Antworten auf diese Herausforderungen zu geben.
Siemens lebt von Innovation. Das bedeutet, Wissen, Kreativität und Erfahrung in erfolgreiche neue Produkte und Lösungen umsetzen zu können. Das Unternehmen arbeitet an der Nahtstelle zur Zukunft, es ersetzt Bestehendes durch Neues und Zukunftsweisendes. Innovationsfähig zu sein schließt ein, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen: Herausforderungen zu analysieren und zu bewältigen, verantwortbare Produkte und Lösungen zu entwickeln und denkbare Risiken zu reduzieren. Dies ist ein Kernanspruch unternehmerischer Verantwortung.
2007 lebt und arbeitet erstmals in der Menschheitsgeschichte die Hälfte der Weltbevölkerung in städtischen Ballungsgebieten. Zunehmende Urbanisierung und stetes Wirtschaftswachstum erhöhen massiv den Bedarf an leistungsfähigen Infrastrukturen. Die Produkte und Lösungen von Siemens geben Antworten auf die Herausforderungen der Urbanisierung. Sie ermöglichen Mobilität, Sicherheit und die Versorgung mit Wasser und Energie. Gleichzeitig entlasten die die Umwelt: Siemens macht Städte zukunftsfähig.
Die Großstadt London kann die internationalen Ziele zur Treibhausgasreduzierung ohne einschneidenden Verlust an Lebensqualität erreichen. Das ist ein zentrales Ergebnis der Studie „Sustainable Urban Infrastructure“, die Siemens kürzlich gemeinsam mit der Unternehmensberatung McKinsey herausgebracht hat. Allein durch den Einsatz heute schon verfügbarer Technologien lassen sich die jährlichen CO2-Emissionen der britischen Metropole bis zum Jahr 2025 um fast 20 Megatonnen reduzieren. Mehr als 200 technische Möglichkeiten wurden identifiziert, die die CO2-Emissionen senken, den Wasserverbrauch reduzieren sowie die Abfallentsorgung verbessern können. Die Studie belegt: Der Einsatz vieler Technologien zur Vermeidung von Treibhausgasen ist auch wirtschaftlich sinnvoll. Knapp 70 Prozent des Einsparpotenzials können mit Hilfe von Technologien erzielt werden, die sich durch die mit ihnen verbundenen Energieeinsparungen selbst finanzieren.
Die beiden Forschungsinstitute GlobeScan und MRC MCLean Hazel haben mit Unterstützung von Siemens ein weltweit einzigartiges Forschungsprojekt durchgeführt: In 25 Megacities wurden über 500 Entscheider befragt, wie sie die Herausforderungen an die lokale Infrastruktur und die Entwicklungstrends einschätzen. Diese Daten wurden dann mit einer Vielzahl weiterer Fakten zusammengeführt.
Am Beispiel Londons werden die Probleme einer Megacity augenscheinlich.