Der SOMATOM Definition ist der weltweit erste Computertomograph (CT), der mit zwei parallelen Aufnahmesystemen arbeitet. In einem Scan können so erstmals verschiedene Gewebearten unterschieden werden.
Der SOMATOM Definition ist derzeit der schnellste auf dem Markt befindliche CT. Er scannt den gesamten Körper innerhalb weniger Sekunden und liefert gestochen scharfe und detailgenaue Bilder. Herzaufnahmen können dadurch sogar bei unregelmäßigem und schnellem Puls gemacht werden.
Bei einer Standarduntersuchung benötigt der CT gegenüber dem Vorgängermodell 30 Prozent weniger Energie. Dabei setzt er nur noch die Hälfte der bisher erforderlichen Dosis an Röntgenstrahlen ein. Auch konnte der zur Abschirmung erforderliche Bleianteil um mehr als 80 Prozent verringert werden, von 110 auf 19 Kilogramm. Der Computertomograph ist zudem nahezu vollständig recyclingfähig - die Recylingrate liegt bei 97 Prozent.
| Kundennutzen |
|---|
| - Schnellster auf dem Markt befindlicher Computertomograph - Scharfe und detailgenaue Aufnahmen - Unterscheidung verschiedener Gewebearten in einem Scan möglich - Besser für Patienten – keine Betablocker bei Herzuntersuchungen erforderlich, geringere Strahlendosis |
| Umweltnutzen |
|---|
| - Bis zu 30 Prozent Energieeinsparung gegenüber dem Vorgängermodell. - Verringerung des Bleianteils um mehr als 80 Prozent gegenüber Vorgängermodell. - Recyclingrate von 97 Prozent |
Mit dem MAGNETOM Avanto hat Siemens einen der leistungsstärksten und umweltverträglichsten Magnetresonanztomographen entwickelt. Das Gerät verfügt über die Tim (Total imaging matrix)-Technologie, die alle klinischen Standardapplikationen mit ausgezeichneter Bildqualität bietet. Eine weitere Innovation ist die IsoCenter-Matrix-Spule. Im Zentrum des Magneten installiert, ist sie immer an der richtigen Position und damit ein weiterer Garant für einfache Arbeitsabläufe und exzellente Bildqualität.
Beim MAGNETOM Avanto werden Umweltaspekte in allen Phasen des Produkt-Lebenszyklus berücksichtigt: von der Stoffbereitstellung, Herstellung und Nutzung bis hin zu Entsorgung. Lieferanten sind in die Anforderungen mit einbezogen. Die Materialien sind größtenteils wiederverwertbar. 93 Prozent können stofflich und sieben Prozent energetisch verwertet werden. Bei der Verpackung wird sogar nur ein Prozent energetisch verwertet. Der Rest wird recycelt oder wiederbenutzt. Alle Produktinhaltsstoffe sind erfasst und dokumentiert. Vor der stofflichen Verwertung werden alle kritischen Stoffe entfernt.
Der Heliumverbrauch konnte durch die Verlängerung des Wiederbefüll-Intervalls von einem Jahr auf über zehn Jahre deutlich reduziert werden. Die Betriebskosteneinsparungen durch den geringeren Heliumverbrauch belaufen sich auf bis zu 6.000 Euro jährlich. Der Magnetresonanztomograph gehört zudem zu den geräuschärmsten Systemen seiner Klasse. Verglichen mit konventionellen Anlagen wird die Geräuschentwicklung um bis zu 30 Dezibel reduziert, was einer Senkung des Schalldrucks von 97 Prozent entspricht.
| Kundennutzen |
|---|
| - Verbesserte Bildqualität und Diagnostik durch Total Imaging Matrix - Verlängertes Wiederbefüll-Intervall bei Helium - Deutliche Betriebskosteneinsparungen - Größerer Patientenkomfort durch geringere Geräuschentwicklung |
| Umweltnutzen |
|---|
| - Deutlich verminderter Heliumverbrauch - Reduzierung der Geräuschentwicklung um bis zu 30 Dezibel - Material bis zu 93 Prozent wieder verwertbar - Dokumentation aller Inhaltsstoffe für eine qualitativ hochwertige Verwertung |
Mehr als drei Viertel der Umweltauswirkungen medizintechnischer Produkte entstehen durch den Energieverbrauch während der Nutzung. Daher achtet Siemens bei der Entwicklung neuer Produkte insbesondere darauf, dass neue Geräte gegenüber den Vorgängermodellen weniger Energie benötigen.
Der MAGNETOM ESSENZA verfügt wie der MAGNETOM Avanto über die Tim (Total imaging matrix)-Technologie wie auch über die IsoCenter-Matrix-Spule. Das Gerät wurde speziell für Krankenhäusern und Praxen entwickelt, die mit kleinen Budgets die komplette Diagnostik abdecken wollen. Als derzeit preisgünstigster Magnetresonanztomograph ist der MAGNETOM ESSENZA ebenfalls besonders umweltfreundlich: Bei der Installation können bis zu 25 Prozent der Raum-, Strom- und Baukosten gespart werden. Möglich ist dies unter anderem durch das vergleichsweise geringe Gewicht des Magneten, das bei etwa 3,5 Tonnen liegt.
Ersetzt das Gerät beim Kunden ein bestehendes MRT-System, lässt sich der Stromverbrauch mithilfe moderner Leistungselektronik um bis zu 50 Prozent senken. Da der hochmoderne Magnet im normalen Betrieb kein Helium verbraucht, entfällt das regelmäßige Nachfüllen dieses teuren Rohstoffs.
| Kundennutzen |
|---|
| - Preisgünstigster Magnetresonanztomograph - Leistungsstarkes System für die gesamte Diagnostik - Spart Raum-, Strom und Baukosten - Niedrige Installationskosten - Niedrige Anschlusswerte für Energie und Kühlung |
| Umweltnutzen |
|---|
| - Betriebskosteneinsparung bis zu 50 Prozent verglichen mit herkömmlichen Systemen - Energieeinsparung bei Installation um bis zu 25 Prozent - Deutlich geringerer Rohstoffverbrauch bei Herstellung - Kein Verbrauch von Helium |
Seit über fünf Jahren bereitet das Siemens-Geschäftsgebiet „Refurbished Systems“ gebrauchte medizinische Geräte – vom Ultraschallgerät über Computertomographen bis hin zum Herzkatheterlabor – wieder auf.
Ältere Produkte werden dabei nach einem klar definierten Qualitätsprozess, dem sogenannten Proven Excellence Prozess, mit neuester Technik in Stand gesetzt und anschließend weltweit vermarktet. Den Kunden wird so neueste Technologie mit individuellen Lösungen zu fairen Preisen zur Verfügung gestellt.
Durch den Proven Excellence Prozess profitiert auch die Umwelt, da der Produkt-Lebenszyklus insgesamt länger wird und so in der Stoffbereitstellung und Produktion Ressourcen eingespart werden. Dank der Arbeit von „Refurbished Systems“ werden jährlich mehr als 10.000 Tonnen CO2 weniger emittiert. Die Energieeinsparung entspricht dem elektrischen Energiebedarf von rund 3.000 Drei-Personen-Haushalten pro Jahr.
| Kundennutzen |
|---|
| - Kostengünstige wiederaufbereitete Geräte auf neuestem technischen Stand - „Proven Excellence“-Qualitätsstandards genauso hoch wie für neue Geräte - Individuelle Kunden-Lösungen |
| Umweltnutzen |
|---|
| - Ressourcenschonung durch längeren Produktlebenszyklus - Reduktion des CO2-Ausstoßes um jährlich 10.000 Tonnen - Energieeinsparung in der Größenordnung von 3.000 Drei-Personen-Haushalten |