Energiesparlampen leben bis zu 15 Mal länger als Glühbirnen und sparen rund 80 Prozent Strom. Tauschte man nur 30 Prozent der konventionellen elektrischen Lichtquellen durch Energiesparlampen aus, würde der weltweite Stromverbrauch nach Siemens-Berechnungen um rund 460 Milliarden Kilowattstunden sinken – das ist soviel wie Indien jährlich an Strom verbraucht. Die weltweiten CO2-Emissionen würden um 290 Millionen Tonnen pro Jahr abnehmen, was etwa den doppelten CO2-Emissionen Belgien im Jahr 2005 entspricht.
Die Energiesparlampe Dulux EL Longlife Classic von Osram hat mit mehr als 500.000 Schaltvorgängen und durchschnittlich 15.000 Betriebstunden eine mittlere Lebensdauer von 15 Jahren. Zum Vergleich: Eine herkömmliche Glühbirne hält circa 1.000 Betriebstunden. Eine Energiesparlampe ersetzt damit 15 Glühlampen, was auch zu erheblichen Materialeinsparungen führt. Die Kompaktleuchtstofflampe ist besonders lichtstark und aufgrund ihrer Energiespareigenschaften der wirtschaftliche und umweltfreundliche Ersatz konventioneller Glühlampen.
Dank eines neuen Recyclingkonzeptes sind alle Lampentypen von Osram an ihrem Nutzungsende vollständig wieder verwertbar. Es muss kein Abfall mehr entsorgt werden. Die Rückführung von Wertstoffen wie Glas, Metalle und Leuchtstoffe ermöglicht eine zusätzliche, erhebliche Reduzierung des Energieaufwandes bei der Produktion neuer Lampen.
| Kundennutzen |
|---|
| - Sehr lange Lebensdauer - Extreme Schaltfestigkeit: bis zu 500.000 Mal ein- und ausschaltbar - Quickstart-Schaltung: Lampe liefert sofort maximale Helligkeit - Hohe Lichtstärke - Direkter Austausch mit herkömmlicher Glühbirne möglich |
| Umweltnutzen |
|---|
| - Energieeinsparungen von circa 80 Prozent* - Materialeinsparungen von 80 Prozent und mehr durch höhere Lebensdauer* - Bis zu 80 Prozent weniger CO2-Emissionen* |
| * Verglichen mit einer herkömmlichen Glühbirne |
Halogenlampen zeichnen sich durch helles sowie natürlich wirkendes Licht aus. Innovativ und besonders Klima schonend sind die Halogenlampen von Osram. Verglichen mit einer konventionellen Glühlampe besitzen sie eine mehr als doppelte Lebensdauer (2.000 – 5.000 Betriebsstunden). Halogenlampen bieten nicht nur eine hohe Lichtqualität, sondern verbrauchen im Vergleich zur herkömmlichen Glühbirne auch bis zu 30 Prozent weniger Energie. Pro Lampe lassen sich über die Lebensdauer, je nach Lampentyp, bis zu 100 Kilogramm CO2 einsparen.
Das Münchner Rathaus hat den Austausch seiner Glühbirnen in den beiden Sitzungssälen durch 550 Halogen Energy Saver und 120 Energiesparlampen durchgeführt. Dies bringt eine Einsparung von über 2.000 Euro Stromkosten und 5.700 Kilogramm CO2 pro Jahr. Die Osram-Halogenlampe Halogen Energy Saver Classic A sieht aus wie eine klassische Glühbirne und ist mit ihrem Schraubsockel ebenso leicht zu handhaben. Sie besitzt einen UV-Filter und ist dimmbar.
| Kundennutzen |
|---|
| - Doppelte Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen - Kostengünstig - Gleichbleibende Helligkeit über die gesamte Lebensdauer - UV-Filter - Dimmbar |
| Umweltnutzen |
|---|
| - 30 Prozent Energieeinsparung* - CO2-Einsparung von 100 Kilogramm pro Lampe* - Umweltverträgliche Materialien |
| * Verglichen mit einer herkömmlichen Glühbirne |
Leuchtdioden (LED) übertreffen die Haltbarkeit herkömmlicher Glühlampen um ein Vielfaches und verbrauchen außerdem deutlich weniger Energie. LEDs basieren auf Halbleiterverbindungen und wandeln den Strom direkt in Licht um. Sie haben eine extrem lange Lebensdauer von über 100.000 Stunden - das sind mehr als 11 Jahre ununterbrochener Betrieb.
Gegenüber Glühlampen sparen LEDs bis zu 80 Prozent an Energie. Zusätzlich sind sie wesentlich robuster und stoßfester. LEDs sind zunehmend in Signalanlagen und Autos zu finden und ersetzen herkömmliche Glühlampen auch in Unterflurfeuern von Flughafen-Rollbahnen Jetzt erobern sie auch das Gebiet der Allgemeinbeleuchtung.
So hat Osram mit Ostar Lighting eine Leuchtdiode entwickelt, die erstmals eine Leuchtkraft von mehr als 1.000 Lumen besitzt. Mit dieser Leistung ist der Punktstrahler für den breiten Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet und kann beispielsweise einen Schreibtisch aus zwei Metern Höhe ausreichend beleuchten. Ihre durchschnittliche Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden. Das sind bei acht Stunden Betriebsdauer pro Tag fast 18 Jahre. Ostar Lighting ist der Gewinner des Deutschen Zukunftspreises 2007.
| Kundennutzen |
|---|
| - Extrem lange Lebensdauer von rund 18 Jahren bei achtstündigem Betrieb - Hohe Leuchtkraft von mehr als 1.000 Lumen - Kompakt, robust und stoßfest |
| Umweltnutzen |
|---|
| - 80 Prozent Energieersparnis* - Geringes Transportgewicht und Verpackungsvolumen |
| * Verglichen mit einer herkömmlichen Glühbirne |
Leuchtstofflampen erzeugen weltweit 70 Prozent des Kunstlichts, verbrauchen aber nur 50 Prozent der für Beleuchtung aufgewendeten Energie. Sie benötigen ca. ein Fünftel des elektrischen Stroms, den eine Glühlampe braucht. Die mittlere Lebensdauer liegt je nach Type und Betriebsart zwischen 5.000 und 45.000 Stunden.
Für den energiesparenden Betrieb von Leuchtstofflampen sorgen elektronische Vorschaltgeräte. Das Vorschaltgerät Quicktronic von Osram ist mit einem Mikroprozessor ausgerüstet und erkennt selbstständig Lampen anhand ihrer elektrischen Parameter. Dadurch kann es mehrere unterschiedliche Lampentypen gleichzeitig optimal aussteuern und betreiben.
Die Energie- und CO2-Einsparungen bei der Leuchtstofflampe Lumilux T5 HE (High Efficiency) liegen bei rund 40 Prozent die Einsparungen an Material sogar bei rund 70 Prozent verglichen mit einer Standard Leuchtstofflampe (T8). Die Leuchtstofflampe ist damit besonders umweltverträglich und zeichnet sich zudem durch eine sehr hohe Lichtqualität aus. Typische Anwendungsbereiche des Osram Umweltchampions sind Büros und Verwaltungsgebäude, Lager- und Verkaufsräume.
| Kundennutzen |
|---|
| - Gute Farbwiedergabe über das gesamte Farbspektrum - Große Lichtfarbenvielfalt - 24.000 Stunden mittlere Lebensdauer - Rund 40 Prozent weniger Stromverbrauch* - Rund 70 Prozent weniger Warungskosten* |
| * Verglichen mit einer Standard-Leuchtstoffröhre |
| Umweltnutzen |
|---|
| - Energieeinsparungen von circa 40 Prozent* - Rund 40 Prozent weniger CO2-Emissionen* - Materialeinsparungen von circa 70 Prozent * - Quecksilber-Anteil reduziert um 2,5 Milligramm* |
| * Verglichen mit einer Standard-Leuchtstoffröhre |