Bei Schülern, Lehrern und Referendaren – nicht nur aus Bayern – genießt die ForumAcademy im Münchner SiemensForum einen hervorragenden Ruf. Zu den 230 Veranstaltungen im Schuljahr 2005/2006 kamen fast 7.000 Schüler und Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schulformen und Jahrgangsstufen. Zusätzlich zum sehr erfolgreich laufenden Unternehmens-Planspiel für Gymnasiasten der Oberstufe wird es auch 2007 das betriebswirtschaftliche Planspiel für Realschüler und die gymnasiale Mittelstufe geben. Dabei sollen die Schüler bereits frühzeitig an das heute so wichtige wirtschaftliche Basis-Wissen herangeführt werden. Sie lernen spielerisch betriebswirtschaftliche Grundlagen und erhalten Einblicke in die Steuerungsmechanismen eines modernen Unternehmens.
Aus dem 2001 gegründeten „Schüler-Lehrer-Forum“ hervorgegangen, zählt die ForumAcademy im Münchner SiemensForum heute zu den wenigen kostenfreien Fortbildungsangeboten für Schüler und Lehrer, die vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus als die staatliche Fortbildung ergänzende Veranstaltungen anerkannt sind. Ob „Technik für Kids“ oder „Workshop Neue Medien“, ob Praxisseminare „Projektmanagement“ oder die „Unternehmensplanspiele“ – hier werden Schüler unter fachkundiger Anleitung an Themen herangeführt, die so nicht Bestandteil des Lehrplans sind. Lehrer und Referendare erhalten Einblicke in die Arbeitswelt von morgen und den sinnvollen Einsatz neuer Medien im Unterricht.
Auch in diesem Schuljahr wird wieder das betriebswirtschaftliche Planspiel „Factory“ für Realschüler und Gymnasiasten der Mittelstufe angeboten. Jeweils drei bis vier Schüler lernen dabei spielerisch und im Team, wie ein modernes Wirtschaftsunternehmen funktioniert. Neben grundlegenden betriebswirtschaftlichen Begriffen und Zusammenhängen erfahren die Schüler dabei, welche Auswirkungen unternehmerische Entscheidungen haben, welche Interessengruppen heute in einem Unternehmen berücksichtigt werden müssen, welche Ziele es gibt, und mit welchen Stellhebeln diese erreicht werden können.
Das Planspiel „Factory“ ergänzt das sehr erfolgreich laufende Unternehmensplanspiel „General Management“ für Oberstufen-Schüler.
Und hier noch einmal alle Angebote der ForumAcademy für das laufende Schuljahr im Überblick:
Der Workshop Neue Medien. In den meist eintägigen Workshops wird in speziellen Lehrer- und/oder Schülerkursen gezeigt, wie Computer und Internet sinnvoll im schulischen Alltag genutzt werden können. Die Veranstaltungen haben unterschiedliche thematische Schwerpunkte, die von Betriebssystemen wie Linux oder Kursen zu Computer-Vernetzungen in den Schulen bis hin zur Einführung in neue Server-Technologien reichen. Einsatzmöglichkeiten neuer Medien wie beispielsweise Gestaltung schulischer Homepages oder Verwendung der digitalen Fotografie und Videografie sowie der Bildbearbeitung sind ebenfalls Bestandteil des Angebots. Spezielle Workshops zu Lernprogrammen für verschiedene Unterrichtsfächer runden das Programm ab.
Das Seminar Arbeitswelt richtet sich an Gymnasiasten und Realschüler aber auch an Referendare. Den Teilnehmern wird die enge Verzahnung von Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft verdeutlicht. Gleichzeitig soll dadurch auch ein grundlegendes Verständnis für die Arbeitswelt von morgen vermittelt werden.
n dem vierstündigen betriebswirtschaftlichen Planspiel „Factory“ lernen Realschüler und Gymnasiasten der Mittelstufe, wie ein Unternehmen gesteuert wird, wie Werte entstehen und wie typische Geschäftsvorgänge abgewickelt werden. Dabei werden auch die Grundlagen der Betriebswirtschaft vermittelt, Bilanzen erstellt und Gewinn- und Verlustrechnungen vollzogen.
Im zweitägigen Unternehmensplanspiel „General Management“ können sich Gymnasiasten der Oberstufe als Nachwuchs-Unternehmer bewähren. Das computerbasierte Planspiel vermittelt nicht nur anschaulich die Zusammenhänge zwischen Angebot und Nachfrage sowie Wettbewerb und Markt. Es verlangt den Teilnehmern auch zahlreiche unternehmerische Entscheidungen ab und verdeutlicht ihnen deren Konsequenzen.
An Realschüler und Gymnasiasten richtet sich das eintägige Seminar Projektmanagement, das die Schülerinnen und Schüler schon frühzeitig mit den wichtigsten Regeln bei der Planung und Umsetzung eines Projekts vertraut machen will. Unter fachkundiger Anleitung müssen sie anschließend ein eigenes Projekt von Anfang bis Ende durchführen und dabei diverse „Klippen umschiffen“.
An die jüngeren Schülerinnen und Schüler wendet sich schließlich die halbtägige Veranstaltung Technik für Kids, in der Technik erleb- und begreifbar gemacht wird: Für die 6. und 7. Jahrgangsstufe beim Bau eines Elektromotors, für die 7. und 8. Jahrgangsstufe beim Bau einer LED-Taschenlampe und für die 8. bis 10. Jahrgangsstufe beim Bau eines Radios. Dabei bekommt jeder Teilnehmer einen eigenen Bausatz und darf das Resultat seiner „Arbeit“ anschließend selbstverständlich mit nach Hause nehmen.
Alle genannten Seminare beinhalten auch eine Führung durch die Dauerausstellung „Milestones“ im SiemensForum. Auf zwei Ebenen entführen hier Technologie-Highlights aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft die Besucher in eine multimediale Erlebniswelt. Interaktive Stationen animieren zum Ausprobieren und Mitmachen, ob bei einem virtuellen Blick in den menschlichen Kopf oder beim dreidimensionalen Gesichtsscanner, bei dem jeder eine 3D-Ansicht seines Gesichts erstellen und per E-Mail versenden kann.
Weitere Informationen, die genauen Termine der einzelnen Seminare und die Möglichkeit zur Anmeldung finden interessierte Schüler und Lehrer im Internet unter www.siemens.de/forumacademy-muenchen.